DOCA0172RU-09

Прокси-сервер Интернета

Описание

Необходимо настроить параметры прокси-сервера Интернета в EcoStruxure Panel Server , если выполняются оба следующих условия:

  • если используется удаленный доступ или облачное подключение;

  • если сетевой администратор установил прокси-сервер Интернета в локальной сети.

Адрес и номер порта прокси нужно получить у сетевого администратора.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Прокси-сервер устанавливается на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Network communication > (Передачаданныхпосети)Proxy (Прокси-сервер) .

Настройки активации прокси-сервера

Параметр Описание

HTTP proxy (Прокси HTTP)

Используется для включения/отключения прокси HTTP (по умолчанию отключен).

HTTPS proxy (Прокси HTTPS)

Используется для включения/отключения прокси HTTPS (по умолчанию отключен).

HTTP Proxy Settings (Параметры прокси-сервера HTTP)

Представленные ниже параметры отображаются только при активированном параметре HTTP proxy (Прокси HTTP).

Параметр Описание

IP address (IP-адрес)

Используется для ввода IP-адреса или имени домена прокси-сервера HTTP.

ВАЖНЫЙ: Не вводите префикс http:// или https://.

Port (Порт)

Используется для ввода порта HTTP.

Authentication (Аутентификация)

Используется для включения/отключения, если требуется проверка подлинности прокси-сервера (по умолчанию отключена).

User login (Регистрационное имя пользователя)

Используется для ввода имени пользователя для прокси-хоста.

Примечание: Отображается при активированном параметре Authentication (Аутентификация).

User password (Пароль пользователя)

Используется для ввода пароля для прокси-хоста.

Примечание: Отображается при активированном параметре Authentication (Аутентификация).

Non-proxy host (Хост, не являющийся прокси)

Используется для ввода исключений хостов в списке хостов, которые не являются прокси.

HTTPS Proxy Settings (Параметры прокси-сервера HTTPS)

Представленные ниже параметры отображаются только при активированном параметре HTTPS proxy (Прокси HTTP).

Параметр Описание

IP address (IP-адрес)

Используется для ввода IP-адреса или имени домена прокси-сервера HTTPS.

ВАЖНЫЙ: Не вводите префикс http:// или https://.

Port (Порт)

Используется для ввода порта HTTPS.

Authentication (Аутентификация)

Используется для включения/отключения, если требуется проверка подлинности прокси-сервера (по умолчанию отключена).

User login (Регистрационное имя пользователя)

Используется для ввода имени пользователя для прокси-хоста.

Примечание: Отображается при активированном параметре Authentication (Аутентификация).

User password (Пароль пользователя)

Используется для ввода пароля для прокси-хоста.

Примечание: Отображается при активированном параметре Authentication (Аутентификация).

Non-proxy host (Хост, не являющийся прокси)

Используется для ввода исключений хостов в списке хостов, которые не являются прокси.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?