DOCA0172RU-09

Публикация на SFTP-сервере и уведомление по электронной почте об аварийных сигналах

Описание

Эта служба объединяет публикацию на SFTP-сервер и уведомление об аварийных сигналах по электронной почте.

Дополнительные сведения о каждой отдельной услуге см. в соответствующем разделе:

Доступность

Эта функция доступна на Panel Server Advanced .

Настройка параметров

Функция публикации задана на веб-страницах EcoStruxure Panel Server , в разделе Настройки > Публикация > Метод публикации > SFTP и электронная почта для аварийных сигналов .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?