DOCA0172RU-09

Выборочное сопряжение беспроводных устройств через веб-страницы

Описание

Можно установить выборочное сопряжение с помощью веб-страниц EcoStruxure Panel Server . Чтобы выполнить сопряжение беспроводных устройств, установленных в системе EcoStruxure Panel Server , определите и введите список сопряжений на веб-страницах EcoStruxure Panel Server . Panel Server выполнит сопряжение только тех беспроводных устройств, которые входят в список.

Процедура сопряжения беспроводных устройств через веб-страницы

Для создания файла со списком выбранных беспроводных устройств, которые должны быть загружены в веб-страницы Panel Server :

  • Составьте список устройств, с которыми необходимо сопрягать Panel Server , введя РЧ-идентификатор (уникальный радиочастотный идентификационный код) каждого беспроводного устройства.

    Формат кода РЧ-идентификатора буквенно-цифровой.

  • Необходимо добавить 0x перед каждым РЧ-идентификатором, напечатанным на устройстве.

  • В списке устройств разделите все РЧ-идентификаторы запятыми (после запятой не должно быть пробела).

Во время сопряжения с Panel Server будет применен виртуальный идентификационный адрес. Первый идентификатор адреса виртуального сервера назначается первому обнаруженному устройству. Если необходимо применить виртуальные идентификационные адреса в определенном порядке, выполните процедуру управляемого сопряжения. По умолчанию идентификаторы виртуальных серверов Modbus, назначенные беспроводным устройствам, начинаются с 100.

Для выполнения выборочного сопряжения беспроводных устройств через веб-страницы выполните следующие действия:

  1. Войдите на веб-страницы Panel Server (см. раздел «Доступ к веб-страницам»).

  2. Перейдите на вкладку Settings > (Настройки)Wireless devices > (Беспроводныеустройства)Wireless configuration (Конфигурациябеспроводнойсети).

  3. Если это указано в плане радиочастот, выберите соответствующий канал связи в разделе Wireless network settings (Настройки беспроводной сети).

  4. В разделе Wireless communication (Беспроводная связь) установите период связи для каждого из 3 типов устройств.

  5. Перейдите на вкладку Settings > (Настройки)Wireless devices > (Беспроводныеустройства)Wireless discovery > (Беспроводноеобнаружение)Selective list (Выборочныйсписок) и введите РЧ-идентификаторы всех беспроводных устройств в поле, разделяя их запятыми (после запятой не должно быть пробела). Пример: 0xFF900A59,0xFF900A58

    Все указанные в выборочном списке беспроводные устройства (и только они) могут быть сопряжены с Panel Server .

  6. Нажмите Пуск, чтобы выполнить сканирование для обнаружения списка импортированных беспроводных устройств.

    Результат: После завершения сопряжения можно просмотреть список сопряженных беспроводных устройств.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?