DOCA0172RU-09

Программные приложения

Веб-страницы EcoStruxure Panel Server

Встроенный в EcoStruxure Panel Server веб-сервер обеспечивает представление данных и событий в режиме реального времени, а также анализ архивных данных устройств для управления энергопотреблением и работой системы на начальном уровне.

Возможности управления энергопотреблением и работой системы позволяют:

  • просматривать данные и события в режиме реального времени локально или удаленно с помощью поддерживаемого веб-браузера;

  • просматривать тенденции по архивным данным за период до 3 лет (модель Advanced );

  • выбирать набор данных устройства для внесения в журнал и интервалы регистрации (модель Advanced );

  • экспортировать выбранные зарегистрированные данные на ПК или сервер SFTP для проведения дополнительного анализа (модель Advanced ).

  • повысить уровень безопасности данных и системы за счет применения функции защиты паролем и контролируемого доступа к отдельным веб-страницам;

EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

EcoStruxure Panel Server позволяет экспортировать конфигурацию панели (список устройств и адресов связи) в PME или PO с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission для повышения эффективности настройки.

EcoStruxure Power Monitoring Expert  — это полноценный совместимый и масштабируемый программный пакет для применения в системах управления энергопотреблением. Программное обеспечение накапливает и организует данные, собранные с электрической сети, и представляет их в виде осмысленной информации для реального применения посредством веб-интерфейса. Это позволяет обмениваться информацией с ключевыми заинтересованными сторонами или в рамках всего предприятия, что оказывает позитивное влияние на изменение в поведении и экономит средства.

EcoStruxure Power Operation (PO)

EcoStruxure Power Operation — это специализированная система SCADA, разработанная для поддержки крупных приложений по распределению электроэнергии на таких объектах, как центры обработки данных, промышленные предприятия, аэропорты, а также предприятия с повышенным энергопотреблением в целях максимального увеличения времени безотказной работы, объединения сетей среднего и низкого напряжения, а также интеграции механических средств контроля. Благодаря комплексной интеграции данных от подключенных устройств, уникальные возможности EcoStruxure Power Operation обеспечивают ситуационную осведомленность в режиме реального времени и предлагают высокопроизводительное и отказоустойчивое решение для клиентской специализированной сети энергоснабжения.

EcoStruxure Building Operation (EBO)

EcoStruxure Building Operation — это интегрированная система управления зданием, предоставляющая полезную аналитическую информацию, необходимую для улучшения управления и оптимизации зданий, повышения эффективности проектирования и удовлетворения потребностей в кибербезопасности. EcoStruxure Building Operation является открытой платформой управления зданием, которая интегрирует несколько систем для централизованного управления и контроля в режиме реального времени в одном или нескольких зданиях предприятия.

EcoStruxure Energy Hub (EEH)

Подключите энергетические системы здания и интеллектуальные устройства к EcoStruxure Energy Hub . Используйте автоматический сбор, хранение, наглядное отображение, отчетность и оповещение по данным для упрощения управления энергопотреблением цифровых электрических и энергетических систем в коммерческих, промышленных и административных зданиях.

По мере того как цифровые технологии в энергоснабжении продолжают преобразовывать инфраструктуру распределения электроэнергии, современные коммерческие, промышленные и административные здания сталкиваются с растущими нормативными требованиями и общественным интересом к устойчивому развитию и декарбонизации. Владельцы и управляющие зданиями должны обеспечить соблюдение строительных норм и стандартов, а также продемонстрировать жильцам, будущим арендаторам и инвесторам, что их здание соответствует требованиям устойчивого развития.

  • Достижение целевых показателей по энергопотреблению и соблюдение стандартов

  • Отслеживание и хранение данных по энергопотреблению для обеспечения прозрачности и соблюдения нормативных требований

  • Оценка энергоэффективности зданий и выявление возможностей экономии

  • Распределение энергопотребления по участкам, зонам и типам использования

  • Простое наглядное отображение состояния энергетической системы и оповещение обслуживающего персонала о выявленных неисправностях

  • Быстрая диагностика и устранение проблем

Система EcoStruxure Energy Hub предназначена для решения этих проблем с помощью простого и интеллектуального приложения для управления энергопотреблением вашего здания без больших первоначальных инвестиций.

EcoStruxure Facility Expert (EFE)

EcoStruxure Facility Expert  — это облачное программное приложение компании Schneider Electric, предназначенное для повышения эффективности эксплуатации электросетей, а также управления ресурсами и техническим обслуживанием.

EcoStruxure Facility Expert используется в зданиях малого и среднего размера в промышленности, торговле, общественных и медицинских учреждениях.

EcoStruxure Facility Expert позволяет передавать управление энергопотреблением и техническим обслуживанием на аутсорсинг, что обеспечивает снижение затрат и повышает эксплуатационную эффективность зданий.

EcoStruxure Facility Expert обеспечивает следующие функции:

  • Поддержка оборудования для сбора данных: измерители, шлюзы и датчики;

  • облачная платформа для отображения данных;

  • консультационные услуги от групп экспертов Schneider Electric;

  • сеть партнеров на местном уровне для внедрения решений.

EcoStruxure Asset Advisor (EAA)

EcoStruxure Asset Advisor предлагает упреждающий подход к распределению электроэнергии и критически важных ресурсов центра обработки данных, сочетая технологии Интернета вещей и облачные технологии с экспертами Schneider Electric и услугами для обеспечения непрерывности бизнеса. Услуги EcoStruxure Asset Advisor позволяют предвидеть и устранить проблемы до того, как они станут критическими, снизить риски безопасности, сократить незапланированные простои, эксплуатационные потери и затраты на техническое обслуживание.

EcoStruxure Resource Advisor (ERA)

EcoStruxure Resource Advisor объединяет всю информацию в пределах предприятия, относящейся к энергетике и устойчивому развитию, на единой облачной платформе. EcoStruxure Resource Advisor включает как анализ данных, так и действия с данными. Данные по энергопотреблению, расходу воды, формированию отходов, углеродному следу, показатели состояния зданий, информацию о погодных условиях и многое другое можно интегрировать в единой платформе, которая позволяет отслеживать в рамках всего предприятия тенденции высокого уровня вплоть до детализированных диаграмм нагрузки одного здания или единицы оборудования.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?