DOCA0172RU-09

Разъединение беспроводных устройств через веб-страницы

Разъединение беспроводных устройств через веб-страницу

Чтобы разъединить одно или несколько беспроводных устройств через веб-страницы EcoStruxure Panel Server , соблюдайте процедуры, приведенные в последующих разделах, в зависимости от конкретного случая:

  • разъединение всех подключенных беспроводных устройств;

  • разъединение одного подключенного беспроводного устройства;

  • принудительное разъединение одного или нескольких подключенных беспроводных устройств.

Некоторые беспроводные устройства используют локальный метод разъединения устройств. См. инструкцию по эксплуатации конкретного устройства. Например, для беспроводных вспомогательных устройств индикации для автоматических выключателей ComPacT NSX и ComPacT NSXm см. инструкцию на веб-сайте компании Schneider Electric: NNZ8882801.

Разъединение всех беспроводных устройств через веб-страницу

  1. Перейдите на вкладку Settings > (Настройки)Wireless devices > (Беспроводныеустройства) Wireless Configuration (Конфигурациябеспроводнойсети), чтобы просмотреть список сопряженных беспроводных устройств.

  2. В разделе Wireless device management (Управление беспроводными устройствами) нажмите кнопку Unpair all devices (Разъединить все устройства).

    Результат. Появится сообщение, подтверждающее удаление беспроводных устройств из конфигурации.

  3. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы начать процесс удаления всех устройств в системе Panel Server .

  4. Индикатор выполнения показывает ход выполнения запроса. Дождитесь завершения работы индикатора выполнения с подтверждением, что все беспроводные устройства получили команду на разъединение. Длительность процесса зависит от устройства. Это может занять до 10 минут.

    Результат. После успешного разъединения беспроводного устройства от Panel Server , оно более не будет отображаться в списке обнаруженных беспроводных устройств.

Разъединение одного беспроводного устройства через веб-страницу

  1. Перейдите на вкладку Settings > (Настройки)Devices > (Устройства) Wireless devices > (Беспроводныеустройства)Wireless Devices (Беспроводныеустройства) , чтобы просмотреть список сопряженных беспроводных устройств.

  2. Выберите устройство, которое необходимо удалить из конфигурации.

  3. Щелкните значок корзины в правом углу веб-страницы.

  4. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы начать процесс удаления.

  5. Дождитесь завершения разъединения. Длительность процесса зависит от устройств. Это может занять до 10 минут.

    Результат. После успешного разъединения беспроводного устройства от Panel Server , оно более не будет отображаться в списке обнаруженных беспроводных устройств.

Принудительное разъединение беспроводных устройств через веб-страницу

Существует вероятность, что процесс разъединения с одним или несколькими устройствами не будет выполнен, если устройство не подключено или неисправно. Если разъединение устройства не было выполнено в течение 10 минут, состояние процесса отображается в виде сообщения красным цветом Removing (Удаление) в списке обнаруженных устройств. Устройство можно принудительно удалить из системы Panel Server .

Чтобы принудительно удалить устройство, откройте веб-страницу выбранного устройства и нажмите кнопку Force remove (Принудительное удаление).

Результат. После успешного удаления беспроводного устройства из конфигурации Panel Server , оно более не будет отображаться в списке обнаруженных устройств.

Если необходимо соединить принудительно разъединенное устройство с новым Panel Server , выполните сброс и выключите это устройство.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?