DOCA0172RU-09

Компоновка пользовательского интерфейса EcoStruxure Panel Server

Обзор

На рисунке представлена компоновка пользовательского интерфейса EcoStruxure Panel Server .

  1. Заголовок

  2. Главные меню

  3. Подменю

  4. Зона отображения

  5. Значки

Заголовок

В заголовке, размещенном в верхней части каждой страницы, отображается следующая информация.

  1. Службы и связанное состояние

  2. Имя пользователя

  3. Выпадающий список (язык, изменение пароля, выход из системы)

Часть заголовка

Описание

Имя пользователя

Права администратора, такие как чтение и изменение конфигурации изделия, сопряжение или удаление беспроводных устройств и доступ к системным журналам, входят в учетную запись пользователя с именем SecurityAdmin.

Язык

По умолчанию язык веб-страницы доступен на английском языке (США).

Изменить пароль

Нажмите для изменения пароля пользователя (см. требования к паролю).

Выход из системы

Нажмите для выхода из сеанса EcoStruxure Panel Server .
Рекомендуется выйти из системыEcoStruxure Panel Server , когда она не используется.
Пользователь будет автоматически выведен из системы при отсутствии активности в течение определенного времени.

Имя службы

Службы отображаются в зависимости от модели Panel Server :

  • SFTP

  • Выборка данных

  • Облачная служба

  • Служба электронной почты (модель Advanced )

Состояние службы

Этот значок отображает состояние службы:

  • Служба активирована и выполняется

  • Служба активирована, но не выполняется

  • Только облачная служба : Конфигурация Panel Server выполнена, однако необходимы следующие дополнительные действия: публикация топологии и сопоставление Panel Server со стороны облачных приложений.

Главные меню

Карты и подменю

Карты и подменю отображают подуровни, доступные в выбранном главном меню. Для обеспечения правильной работы шлюза и устройств необходимо заполнить поля, отмеченные красной звездочкой (*).

Зона отображения

В зоне отображения подробно отображается выбранная карта или подменю со всеми относящимися к ним полями.

Значки

Отображаемые значки контекстно-зависимой функции зависят от выбранного меню.

Значок Действие

Открыть контекстное меню.

Закрыть контекстное меню.

На страницах Settings (Настройки) сохраните изменения параметров и примените их к Panel Server . Можно использовать для обновления согласованного набора параметров на нескольких веб-страницах.

  • Если обязательное поле оставлено пустым, оно будет выделено красным цветом.

  • Если в поле введены недопустимые символы, оно будет выделено красным цветом.

На страницах Settings (Настройки) сохраните изменения параметров без применения конфигурации на Panel Server .

Контекстный значок:

  • На страницах Settings (Настройки) отмените изменения параметров, чтобы вернуться к последним сохраненным настройкам.

  • На страницах Network communication (Передача данных по сети) восстановите настройки конфигурации сетевого соединения. Используется для повторного применения полного списка ранее сохраненных параметров.

Перейти на страницу обслуживания выбранного устройства.

Перейти на страницу настроек выбранного устройства.

Перейти на страницу данных в режиме реального времени выбранного устройства.

Перейдите на страницу управления данными выбранного устройства.

Перейдите на страницу трендов для выбранного устройства.

Перейдите на страницу мониторинга и управления выбранным устройством.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?