DOCA0172RU-09

Меню веб-страниц EcoStruxure Panel Server

Меню Главная

Обзор

Веб-страница для меню Главная отображает потребление энергии системой, управляемой Panel Server .

По умолчанию потребление электроэнергии отображается в течение одного дня (вчера, позавчера) и организовано по использованию.

На веб-странице отображаются пять наиболее часто используемых типов применения и остальные, потребляющие больше всего.

На круговой диаграмме показано распределение пяти основных потребителей. На веб-странице описывается каждое использование:

  • Потребление дня D-1

  • Изменение значения потребления на день D-1 по сравнению с днем D-2 (в процентах)

  • Значение тенденции (увеличение, уменьшение или неизменное)

На главной странице пользователь может выбрать другой продукт (например, газ) и другой период (один день, одна неделя или 4 недели). Дополнительные сведения о фильтрации см. в разделе Анализ тенденций данных.

При входе пользователя на веб-страницы Panel Server автоматически отображается главная страница, если доступны ретроспективные данные.

Меню Мониторинг и управление

Обзор

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ
Перед началом работы с оборудованием или внутри него не следует полагаться только на результаты измерений или состояние оборудования, приведенные на веб-страницах Panel Server .
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

На веб-странице меню Мониторинг и управление отображаются устройства, установленные в системе и связанные с EcoStruxure Panel Server .

Для каждого устройства отображается общая информация (например, имя и тип устройства, взаимодействующего с EcoStruxure Panel Server ). Для отображения дополнительной информации, которая зависит от типа устройства (например, энергия, окружающая среда или напряжение), можно использовать кнопку Дополнительные данные.

В крупной электрической распределительной системе функция фильтрации позволяет отображать одно устройство, используя один или несколько следующих фильтров:

  • тип устройства;

  • использование устройства;

  • зона, в которой установлено устройство.

Для выбранного устройства на веб-странице отображаются следующие данные:

  • Информация об устройстве:

    • модель устройства;

    • версия микропрограммного обеспечения устройства;

    • серийный номер устройства;

    • состояние подключения устройства;

  • Данные устройства в реальном времени.

    • Отображаемые данные зависят от типа устройства.

    • Аварийный сигнал отображается при выполнении следующих условий:

      • аварийный сигнал активирован;

      • аварийный сигнал активируется при доступе к веб-страницам;

      • аварийный сигнал не подтверждается.

    • Данные могут отображаться для каждого семейства (см. подробнее).

  • Перейдите на страницу технического обслуживания устройства, нажав на значок технического обслуживания .

  • Перейдите на страницу настроек устройства, нажав на значок «Настройки» .

  • Доступ к странице управления данными с помощью значка «База данных» .

  • Доступ к данным анализа тенденций с помощью значка «Анализ тенденций» .

Данные устройства в режиме реального времени

В меню Мониторинг и управление на странице Расширенные данные выбранного устройства отображается исчерпывающий список данных, относящихся к этому устройству. Данные можно сортировать по семейству, например Энергия.

В приведенной ниже таблице представлены данные, доступные для каждого семейства.

Семейство данных

Данные на веб-странице Panel Server

Активная мощность

Полная активная мощность

Активная мощность А

Активная мощность В

Активная мощность С

Полный коэффициент мощности

Полная мощность

Общая полная мощность

Полная мощность А

Полная мощность В

Полная мощность С

Автоматический выключатель

Положение выключателя

Индикатор срабатывания (положение SD)

Счетчик отключений (около положения SD), не сбрасывается

Счетчик отключений электрических сбоев (около > SDE), не сбрасывается

Ток

Ток

Ток A

Ток B

Ток С

Ток N

Ток замыкания на землю

Ток THD

THD фонд тока A

THD фонд тока B

THD фонд тока C

THD фонд тока нейтрали

Цифровой вход

Состояние цифрового входа 1

Имя цифрового входа 1

Состояние цифрового входа 2

Имя цифрового входа 2

Состояние цифрового входа

Энергия

Отпущенная активная энергия

Полученная активная энергия

Отпущенная реактивная энергия

Полученная реактивная энергия

Полная энергия

Отпущенная полная энергия

Характеристики окружающей среды

Температура

Относительная влажность

Концентрация CO2

Качество воздуха

Гармонический ток

Гармонический ток нагрузки A

Выходной гармонический ток A

Гармонический ток нагрузки B

Выходной гармонический ток B

Гармонический ток нагрузки C

Выходной гармонический ток C

Выходной гармонический ток N

Сигнализация гармонического тока

Температура IGBT

Температурная плата в устройстве

Температура IGBT A

Температура IGBT B

Температура IGBT C

Изоляция

Заземление изоляции

Мощность заземляющей муфты

Двигатель

Индикатор отключения двигателя

Работа двигателя

Режим работы двигателя

Реактивная мощность

Полная реактивная мощность

Реактивная мощность А

Реактивная мощность В

Реактивная мощность С

Небаланс

Небаланс тока в фазе A

Небаланс тока в фазе B

Небаланс тока в фазе C

Небаланс тока в нейтрали

Дисбаланс напряжения A-B

Дисбаланс напряжения B-C

Дисбаланс напряжения C-A

Дисбаланс напряжения A-N

Дисбаланс напряжения B-N

Дисбаланс напряжения C-N

Напряжение

Напряжение L-L

Напряжение A-B

Напряжение B-C

Напряжение C-A

Напряжение L-N

Напряжение A-N

Напряжение B-N

Напряжение C-N

Температура обмотки

Обмотка температурного трансформатора А

Обмотка температурного трансформатора В

Обмотка температурного трансформатора С

Меню Тенденции (Advanced модель)

Если на странице Trending (Тенденции) выбраны интегрированные данные, например по энергопотреблению, можно просматривать накопленную величину за час, день или месяц. Накопленная величина вычисляется путем вычитания значения в начале последующего интервала из значения в начале текущего периода времени.

Например, при отображении «Активная энергия в час» на странице Trending (Анализ тенденций) и значение Активной энергии в 01:00 составляет 200  Вт-ч и в 02:00 составляет 300  Вт-ч, то накопленная величина отображается для Активной энергии в 01:00 как 100  Вт-ч. В случае отсутствия одной из двух точек данных, необходимых для расчета, накопленную величину рассчитать невозможно и она не будет отображаться.

Для получения информации о графиках тенденций см. раздел Анализ тенденций данных.

Меню Settings (Настройки)

УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СЕТИ
Вносить изменения в настройки Ethernet и/или Modbus-SL должен только квалифицированный персонал. Это следует делать только после полного ознакомления с настройками Ethernet и/или Modbus-SL.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

На веб-странице меню Settings (Настройки) отображаются подменю для настройки параметров конфигурации и связи. Меню и подменю веб-страниц зависят от модели Panel Server .

Меню Settings (Настройки)

Меню навигации веб-страницы

Описание

Общие

Идентификация

Информация об идентификации EcoStruxure Panel Server :

  • Имя устройства

  • Линейка устройства

  • Модель устройства

  • Артикул

  • Серийный номер

  • Версия аппаратного обеспечения

  • Версия микропрограммного обеспечения

Дата и время

Используется для установки даты и времени вручную, либо по протоколу NTP (Сетевой протокол синхронизации времени).

Передача данных по сети

Ethernet

Позволяет настроить режим Ethernet EcoStruxure Panel Server , включая порты и IP-параметры (IPv4 и IPv6)

DNS

Позволяет настроить DNS-сервер.

DPWS

Позволяет настроить обнаружение IP-сети.

Прокси

Позволяет настроить параметры прокси-сервера Интернета.

Wi-Fi

Позволяет настроить параметры Wi-Fi.

Службы

Позволяет отключить службы для каждого интерфейса (порт ETH1, ETH2 и Wi-Fi)

Устройства Modbus

Конфигурация Modbus

Позволяет определить сеть Modbus-SL и Modbus TCP/IP.

Пользовательские модели

Позволяет загружать устройства Modbus-SL и Modbus TCP/IP, изначально не управляемые встроенными моделями Panel Server .

Добавление Modbus

Позволяет обнаруживать устройства Modbus-SL и Modbus TCP/IP с помощью выборочного списка.

Устройства Modbus

Отображается подробная информация по каждому устройству в сети Modbus. Информация (например, идентификация устройства, электрические характеристики) зависит от типа устройства.

Беспроводные устройства

Конфигурация беспроводной сети (802.15.4)

После активации позволяет определить сеть IEEE 802.15.4.

Обнаружение беспроводной сети (802.15.4)

Позволяет выявлять беспроводные устройства в сети IEEE 802.15.4 с помощью выборочного списка или неселективных устройств.

Беспроводные устройства

Отображается подробная информация о каждом беспроводном устройстве в сети IEEE 802.15.4. Информация (например, идентификация устройства, электрические характеристики, виртуальный идентификатор сервера Modbus) зависит от типа устройства.

Встроенное управление входами

Конфигурация ввода/вывода

Позволяет настроить цифровые входы Panel Server .

Вход/выход

Позволяет настраивать входы/выходы устройств ввода/вывода, связанных с Panel Server .

Управление данными

Выборка данных

Позволяет определить выборку данных подключенных устройств.

Локальный экспорт

Позволяет экспортировать данные, отобранные локально в .csv-файл. (Доступно только в модели Advanced.)

Устройства Modbus

Отображается подробная информация о выборке для каждого устройства в сети Modbus.

Измерения и аварийные сигналы зависят от типа устройства.

Беспроводные устройства

Отображается подробная информация о выборке для каждого беспроводного устройства в сети IEEE 802.15.4.

Измерения и аварийные сигналы зависят от типа устройства.

Вход/выход

Подробная информация об отборе данных для устройств, подключаемых к встроенным входам Panel Server .

Измерения и аварийные сигналы зависят от типа устройства.

Публикация данных

Публикация данных

Позволяет задать средства, используемые для публикации данных и включения службы электронной почты аварийных сигналов

Безопасность

Управление сетью

Позволяет настроить функцию безопасности для постоянного отключения беспроводных сетей.

Меню Maintenance (Техническое обслуживание)

На веб-странице меню Maintenance (Техническое обслуживание) отображаются подменю для функций технического обслуживания и диагностики на основании данных счетчиков диагностики.

Главное меню Maintenance (Техническое обслуживание)

Меню навигации веб-страницы

Описание

Связь между устройствами

Отображаются данные связи по устройствам Modbus и беспроводным устройствам в сети.

Позволяет проверить состояние соединения с нисходящими устройствами EcoStruxure Panel Server (Modbus-SL и беспроводными устройствами).

Устройства Modbus

Отображает информацию о выбранном устройстве и его состояние.

Позволяет удалить ранее сопряженное или связанное нисходящее устройство.

Беспроводные устройства

Обновление микропрограммного обеспечения

Позволяет выполнить локальное обновление микропрограммного обеспечения EcoStruxure Panel Server .

Перезапуск

Позволяет перезапустить EcoStruxure Panel Server .

Примечание: Во время перезапуска EcoStruxure Panel Server веб-страницы EcoStruxure Panel Server отключены и недоступны.

Мониторинг системы

Отображает индикаторы EcoStruxure Panel Server .

Журналы

Данный пункт позволяет выполнить следующие действия:

  • Изменить уровень журнала и загрузить журналы в файл .zip.

  • Запустить автоматическую диагностику и экспортировать подробный отчет о конфигурации EcoStruxure Panel Server и отчет о состоянии для каждого внутреннего приложения в файл .zip.

Удаленный доступ

  • Раздел Удаленный доступ предоставляет возможность предоставления Schneider Electric Центра обслуживания клиентов с временным удаленным доступом к веб-страницам EcoStruxure Panel Server :

    • После обращения в Центр обслуживания клиентов Schneider Electric, можно предоставить доступ к Schneider Electric локальной поддержке EcoStruxure Panel Server .

    • Отображается пароль, который вы сообщаете локальной поддержкеSchneider Electric.

    • Служба поддержки выполнит подключение к EcoStruxure Panel Server .

    • После нажатия кнопки отключения на веб-страницах или по истечении 3 часов пароль деактивируется и удаленный доступ закрывается.

  • Раздел Дистанционное управление позволяет авторизовать удаленное подключение центра обслуживания клиентов Schneider Electric через облако Schneider Electric. Центр обслуживания клиентов может удаленно подключаться к Panel Server без каких-либо действий со стороны пользователя при условии, что подключена облачная служба:

    • чтобы продолжить, включите кнопку переключения.

    Информацию об облачной инфраструктуре см. в разделе Schneider Electric облачные сервисы.

Резервное копирование и восстановление

Позволяет сохранить и восстановить текущую конфигурацию Panel Server .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?