DOCA0172RU-09

Неселективное сопряжение беспроводных устройств

Описание

В программном обеспечении EcoStruxure Power Commission доступна функция неселективного сопряжения беспроводных устройств: все беспроводные устройства, которые находятся в сети и на этапе сопряжения, будут обнаружены EcoStruxure Panel Server . Эта функция позволяет одновременно сопрягать большое количество беспроводных устройств.

Процедура

Для ввода в эксплуатацию EcoStruxure Panel Server с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что беспроводные устройства, которые должны быть частью проекта EcoStruxure Panel Server , включены.

  2. Подключите EcoStruxure Panel Server к ПК (см. Ethernet-соединение).

  3. Запустите программное обеспечение EcoStruxure Power Commission .

  4. На домашней странице EcoStruxure Panel Server нажмите кнопку CONNECT TO DEVICE (ПОДКЛЮЧИТЬ К УСТРОЙСТВУ).

    Результат. При подключении EcoStruxure Panel Server отображаются параметры подключения (IP-адрес и адрес EcoStruxure Panel Server ).

  5. Чтобы добавить беспроводные устройства, нажмите карту Add Wireless Devices (Добавить беспроводные устройства).

  6. Чтобы автоматически найти все беспроводные устройства, доступные в пределах EcoStruxure Panel Server , нажмите карту Automatic discovery (Автоматическое обнаружение). Подождите, пока беспроводные устройства будут обнаружены и отображены в списке устройств.

    Примечание: После первого развертывания сети IEEE 802.15.4 выполнение этой операции занимает дополнительно 21 секунду при включенной связи и автоматическом выборе канала (см. раздел «Настройки»).

  7. Найдите устройство в распределительном щите, щелкнув по соответствующему значку.

    Результат. Отображается диалоговое окно Locate Device (Определить местоположение устройства), и связанное с ним беспроводное устройство на распределительном щите начинает непрерывно мигать зеленым цветом.

  8. Чтобы значок устройства перестал мигать после идентификации, нажмите кнопку STOP BLINK (ОСТАНОВИТЬ МИГАНИЕ).

  9. Для продолжения нажмите кнопку CONFIRM (ПОДТВЕРДИТЬ).

  10. Настройте особые параметры для каждого беспроводного устройства.

  11. Загрузите заполненную информацию о сопряжении EcoStruxure Panel Server в EcoStruxure Panel Server , нажав кнопку WRITE TO PROJECT (ЗАПИСАТЬ В ПРОЕКТ).

  12. Подтвердите, чтобы продолжить.

    Результат. После завершения процедуры отображается сообщение Write to project successful (Запись в проект успешно внесена).

  13. В окне COMMUNICATION VIEW (ВИД СХЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ) нажмите EcoStruxure Panel Server на схеме передачи данных.

  14. Сохраните настройки EcoStruxure Panel Server в проекте, нажав кнопку APPLY TO SERVER (РАСПРОСТРАНИТЬ НА СЕРВЕР).

    Результат. После завершения процедуры отображается сообщение Write to project successful (Запись в проект успешно внесена).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?