DOCA0172RU-09

Приложение C: Сведения о подключении беспроводного устройства

В следующей таблице приведены сведения о подключении беспроводных устройств.

Тип информации Описание

LQI

Отображает измерение силы и/или качества принятых кадров.

Примечание: Рекомендуется использовать этот индикатор в качестве главного индикатора приемлемости.

RSSI

Отображает уровень мощности сигнала беспроводной сети.

  • Хороший: от 0 до -65 дбм

  • Средний: от 0 до -65 дбм

  • Плохой (с риском отключения): < -75 дбм

PER

Отображает отношение пакетов, не достигших адресата, к общему ожидаемому количеству пакетов. Выражается в процентах.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?