DOCA0172RU-09

Добавление беспроводных устройств, сопряженных с дочерним шлюзом (модели Universal и Advanced )

Описание

Panel Server Universal позволяет отображать и публиковать данные с беспроводных устройств, подключенных к дочернему шлюзу. Кроме того, Panel Server Advanced может регистрировать данные, отображать их на экранах анализа тенденций и экспортировать их в файл в формате CSV.

Беспроводной дочерний шлюз – это шлюз, подключенный к одному Panel Server через Modbus TCP. Он включает в себя беспроводные таблицы агрегации данных, позволяющие напрямую и автономно отвечать на запросы Modbus. В этом семействе продуктов поддерживаются только Smartlink SIB, PowerTag Link и Panel Server . Другие шлюзы, такие как EGX100, EGX300 и Link150, работают как прозрачные шлюзы, которые передают запросы и ответы Modbus к конечным устройствам и от них. Они не имеют таблиц агрегирования данных для обработки запросов Modbus и поэтому не подвержены влиянию ограничений, вводимых такими таблицами.

Дочерний шлюз может быть одним из следующих:

  • Panel Server

  • PowerTag Link

  • Smartlink SIB

На следующей схеме показана типовая архитектура беспроводных устройств, подключенных к дочернему/нижестоящему Panel Server в отдельной топологии. Дочерний/нижестоящий шлюз подключен к одному порту Ethernet родительского/вышестоящего устройства Panel Server (PAS#1).

Примечание: Panel Server Universal и Advanced позволяют отображать данные с беспроводных устройств, подключенных к дочернему шлюзу. Родительский шлюз Panel Server контролирует состояние связи Modbus TCP/IP дочернего шлюза и его нижестоящих беспроводных устройств и генерирует аварийный сигнал при отключении дочернего шлюза.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Universal и Advanced .

Порядок добавления беспроводных устройств к дочернему и родительскому шлюзам

  1. Подключитесь к дочернему шлюзу с помощью рабочего стола EcoStruxure Power Commission или встроенных веб-страниц

  2. Выполните сопряжение всех беспроводных устройств с дочерним шлюзом.

  3. Подключитесь к родительскому шлюзу с помощью встроенных веб-страниц.

  4. Каждое беспроводное устройство добавляется в родительский шлюз с помощью процедуры ручного добавления Modbus/TCP путем доступа к параметрам Настройки > Устройства Modbus > Обнаружение Modbus > Modbus TCP/IP > Добавление вручную и ввода следующей информации для каждого беспроводного устройства:

    • IP-адрес: введите IP-адрес дочернего шлюза;

    • порт: обычно порт 502;

    • идентификатор блока: введите идентификатор виртуального сервера, назначенный дочерним шлюзом для беспроводного устройства;

    • устройство: выберите тип устройства в выпадающем списке выбора.

  5. Повторите шаг 4 для каждого беспроводного устройства.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?