DOCA0172RU-09

Программное обеспечение EcoStruxure Power Commission

Обзор

EcoStruxure Power Commission  — это интеллектуальное программное обеспечение, с помощью которого можно быстро и эффективно настроить, протестировать и ввести в эксплуатацию электрооборудование и системы в распределительных щитах. Кроме того, с его помощью можно сгенерировать специальный QR-код для распределительных щитов, который позволяет подрядчиками и руководителям объектов взаимодействовать на цифровом уровне, обмениваясь важной документацией и запуская планы технического обслуживания с помощью функциональных возможностей цифрового журнала в EcoStruxure Facility Expert .

Основные особенности

Программное обеспечение EcoStruxure Power Commission выполняет для поддерживаемых устройств следующие действия:

  • Простая настройка

    • Выявляйте все интеллектуальные устройства, установленные в электрическом распределительном щите

    • Проверяйте совместимость микропрограммного обеспечения и при необходимости устанавливайте обновления

    • Просматривайте архитектуру обмена данными и настраивайте параметры передачи данных

    • Просматривайте список устройств, размещенных в распределительном щите, и конфигурируйте настройки электрических параметров выключателей и счетчиков

  • Расширенные возможности тестирования

    • Проведение заводских приемо-сдаточных испытаний (FAT) и составление отчетов:

      • Проводите испытания автоматических выключателей MasterPacT MTZ, используя автоматические тесты с кривой срабатывания и проверки зональной взаимоблокировки

      • Проводите испытания проводки связи и генерируйте отчеты

  • Быстрый ввод в эксплуатацию

    • Настраивайте параметры, не подключаясь к устройствам, с помощью функции автономной конфигурации

    • Используйте возможности работы в пакетном режиме для ускорения настройки параметров одновременно для нескольких устройств

    • Создавайте подробный отчет по проекту с указанием, например, распределительного щита и связанных с ним устройств, версии микропрограммного обеспечения, серийных номеров.

  • Взаимодействие на цифровом уровне

    • Создайте для распределительного щита уникальный QR-код и загрузите всю необходимую документацию, в том числе важные чертежи, выполненные в САПР, руководства пользователя, спецификации материалов, однолинейные схемы, фотографии и многое другое в облачное хранилище компании Schneider Electric.

    • Запускайте планы профилактического техобслуживания и экспортируйте данные в цифровой журнал, расположенный в EcoStruxure Facility Expert , приложения и облачное ПО для управления системами и зданиями.

    • Возможности цифрового журнала упрощают процедуру передачи проекта, ускоряя и облегчая руководителю объекта доступ к архивной информации и взаимодействие со всеми партнерами в рамках проекта.

Для получения дополнительной информации, учебных материалов и ссылки для загрузки посетите веб-страницу программного обеспечения EcoStruxure Power Commission https://www.se.com/ww/en/work/products/product-launch/ecostruxure-power-commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?