DOCA0172RU-09

EcoStruxure Panel Server Система

Архитектура

EcoStruxure Panel Server собирает данные с любого из поддерживаемых устройств — от простой электрической распределительной системы, состоящей из одного устройства, до крупных электрических распределительных систем.

На рисунке ниже представлены типовые варианты архитектуры EcoStruxure Panel Server :

Локальная вычислительная сеть Ethernet или Wi-Fi
Связь по Modbus-SL
Система ULP
Цифровой вход/выход
Беспроводная связь IEEE 802.15.4

Возможности сетевого соединения

Возможности сетевого соединения EcoStruxure Panel Server можно разделить на две части:

  • восходящее соединение с диспетчерским программным обеспечением и облачными приложениями;

  • нисходящее соединение с локальными полевыми устройствами.

Восходящее соединение

Восходящую сеть EcoStruxure Panel Server можно использовать для подключения облачных приложений или диспетчерского программного обеспечения и ПО наблюдения по Modbus TCP/IP.

  • Модель Entry :

    Такой доступ можно получить через порт Ethernet, предумотренный на Panel Server , либо через интерфейс Wi-Fi.

  • Модели Universal и Advanced :

    Такой доступ можно получить через два порта Ethernet, предусмотренных на EcoStruxure Panel Server , либо через интерфейс Wi-Fi.

    В зависимости от конфигурации порта Ethernet логика передачи данных может быть следующей:

    • В коммутируемом режиме два порта Ethernet подключаются к внутреннему коммутатору Ethernet EcoStruxure Panel Server . Устройства, подключенные к одному из портов Ethernet, могут «видеть» друг друга.

    • В раздельном режиме порт Ethernet ETH1 подключается к восходящей сети, а порт Ethernet ETH2 используется для создания нисходящей сети Ethernet, отделенной от восходящей сети Ethernet.

    При подключении к сети Wi-Fi, сеть Wi-Fi всегда считается вышерасположенной сетью и порты Ethernet отделены от сети Wi-Fi.

Нисходящее соединение (модель Entry )

Устройства в нижестоящей сети могут быть подключены к беспроводному концентратору Panel Server Entry через беспроводную сеть в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4.

Нисходящее соединение (модели Universal и Advanced )

Устройства в нижестоящей сети могут быть подключены к Panel Server Universal и Advanced различными способами:

  • беспроводная сеть, соответствующая IEEE 802.15.4;

  • Modbus-SL

  • Modbus TCP/IP (Ethernet и Wi-Fi)

  • Цифровые входы Panel Server (PAS600L, PAS800L)

В зависимости от конфигурации портов Ethernet Panel Server логика передачи данных может быть следующей:

  • В коммутируемом режиме через можно последовательно подключить несколько сетевых устройств Panel Server . Доступ к устройствам Modbus TCP/IP, подключенным к любому порту Panel Server , можно получить напрямую с помощью диспетчерского программного обеспечения и ПО наблюдения, работающих на устройстве, которое физически подключено к порту ETH1 или ETH2.

  • В раздельном режиме доступ к устройствам Modbus TCP/IP, подключенным через порт ETH2 к нисходящей сети Ethernet, можно получить с помощью диспетчерского программного обеспечения и ПО наблюдения, расположенного в восходящем направлении, через порт ETH1.

Поддерживаемые устройства

Список поддерживаемых устройств (в зависимости от модели Panel Server ):

  • проводные устройства, осуществляющие обмен данными по протоколу Modbus-SL, Modbus TCP/IP или цифровые входы:

    • автоматические выключатели и выключатели-разъединители;

    • реле защиты;

    • измерители мощности;

    • электросчетчики;

    • счетчики импульсов;

    • модули IO;

    • шлюзы.

  • Беспроводные устройства:

    • датчики PowerTag Energy и PowerLogic Tag ;

    • Acti9 Active

    • беспроводные вспомогательные устройства индикации для автоматических выключателей ComPacT и PowerPacT .

    • Датчики состояния окружающей среды

      • Easergy TH110/CL110

      • HeatTag датчики ;

      • беспроводные датчики CO2 ;

      • беспроводные датчики температуры и влажности;

      • PowerTag Ambient

      • PowerTag  A

Устройства, поддерживаемые Panel Server , перечислены в соответствующих примечаниях к релизу:

  • DOCA0249EN EcoStruxure Panel Server Entry - Примечания к релизу прошивки

  • DOCA0178RU EcoStruxure Panel Server Universal - Примечания к выпуску прошивки

  • DOCA0248RU EcoStruxure Panel Server Advanced - Примечания к выпуску прошивки

Максимальная конфигурация

Максимальное количество устройств, которые могут быть сконфигурированы в системе с помощою Panel Server depends on the model.

  • Максимальное количество устройств, которые могут быть сконфигурированы в системе с помощью Panel Server Entry , составляет 20 беспроводных устройств в виде комбинации датчиков PowerTag Energy , датчиков энергии PowerLogic Tag , Acti9 Active , беспроводных вспомогательных устройств индикации для ComPacT и автоматических выключателей PowerPacT , беспроводных датчиков CO2 , беспроводных датчиков температуры и влажности, PowerTag  A, PowerTag Ambient, датчиков состояния окружающей среды Easergy TH110/CL110 и датчиков PowerLogic HeatTag .

  • Максимальное количество устройств, которые можно сконфигурировать в системе с Panel Server Universal или Advanced зависит от типа подключенных устройств:

    • Беспроводные устройства:

      • до 40 беспроводных устройств в составе датчиков PowerTag Energy , датчиков энергии PowerLogic Tag , Acti9 Active , беспроводных вспомогательных индикаторных устройств для ComPacT и автоматических выключателей PowerPacT , беспроводных датчиков CO2 , беспроводных датчиков температуры и влажности, датчиков состояния окружающей среды PowerTag  A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110, датчиков PowerLogic HeatTag , PowerTag Control и PowerLogic PD100, в максимальном количестве до 10 устройств PowerTag Control, до 15 PowerLogic HeatTag и не более 15 датчиков PowerLogic PD100;

      • или до 85 датчиков состояния окружающей среды Easergy TH110/CL110.

      Примечание: общее число устройств PowerTag Control, PowerLogic HeatTag и PowerLogic PD100 не должно превышать 20.
    • не более 32 устройств Modbus-SL без повторителя или не более одного устройства Smartlink SIB, подключенного к 8 нижестоящим устройствам;

    • максимум 128 устройств Modbus-SL с повторителем;

    • максимум 128 устройств Modbus TCP/IP, включая устройства, физически подключенные к Panel Server , и виртуальные устройства (то есть беспроводные устройства IEEE 802.15.4, подключенные к дочернему шлюзу Panel Server ).

Для получения дополнительных сведений обратитесь в местное представительство Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?