DOCA0172RU-09

Цифровые входы (PAS600L, PAS800L)

Описание

Для контроля состояния внешнего контакта или в качестве счетчика импульсов используются два цифровых входа Panel Server Universal PAS600L и Advanced PAS800L .

Доступность

Эта функция доступна на Panel Server Universal PAS600L и Advanced PAS800L .

Типы цифровых входов

Предусмотрены цифровые входы двух типов:

  • стандартные цифровые входы, используемые для регистрации состояния нормально разомкнутого или нормально замкнутого внешнего контакта;

  • импульсные цифровые входы, используемые для подсчета импульсов, генерируемых измерительным устройством WAGES (вода, воздух, газ, электричество, пар), которое соответствует требованиям стандарта IEC 62053-21 (минимальная ширина импульса 30 мс).

Используя программное обеспечение EcoStruxure Power Commission , каждый цифровой вход можно настроить отдельно как стандартный или импульсный.

Параметры импульсного цифрового входа

С помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission для каждого импульсного входа можно настроить вес импульса, а также импульсную единицу. Когда соответствующий цифровой вход настроен как импульсный, активируется счетчик импульсов.

Вес импульса должен рассчитываться в соответствии с характеристиками импульсов, передаваемых счетчиком.

Примеры:

  • Если каждый импульс, передаваемый счетчиком активной энергии, соответствует 10 кВт⋅ч, а импульсная единица установлена на Вт⋅ч, то вес импульса необходимо установить на 10 000 (Вт⋅ч).

  • Если каждый импульс, передаваемый счетчиком объема, соответствует 125 л, а импульсная единица настроена на m3 , вес импульса должен быть установлен на 0,125 m3 .

  • Если каждый импульс, передаваемый счетчиком объема, соответствует 1 галлону, а импульсная единица настроена на m3 , вес импульса должен быть установлен на 0,003785  m3 .

Настройка параметров

Цифровые входы в шлюзе настроены следующим образом:

  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC);

  • на веб-страницах EcoStruxure Panel Server , на вкладке Settings > (Настройки)Embedded Input Management (Встроенноеуправлениевходами).

Настройки цифровых входов

В таблице ниже представлены параметры настройки цифровых входов DI01 и DI02.

Параметр Описание
Type (Тип)

Используется для выбора типа каждого цифрового входа (DI01/DI02):

  • не подключен

  • стандартный вход

  • счетчик импульсов

Настройки стандартного входа

В таблице ниже представлены параметры настройки DI01 или DI02, когда для цифрового входа установлено значение Standard input (Стандартный вход):

Параметр Описание
Name (Имя)

Введите имя входа.

Label (Обозначение)

Введите обозначение входа.

Usage (Использование)

Выберите в списке тип использования.

Meaning of status (Значение состояния)

Введите метку порогового значения:

  • Значение состояния, когда Вход имеет высокое значение.

  • Значение состояния, когда Вход имеет низкое значение.

Параметры настройки счетчика импульсов

В таблице ниже представлены параметры настройки DI01 или DI02, когда для цифрового входа установлено значение Pulse counter (Счетчик импульсов):

Параметр Описание

Name (Имя)

Введите имя входа устройства.

Label (Обозначение)

Введите обозначение входа в соответствии с указателем-табличкой в сети.

Type (Тип)

Тип цифрового входа

Примечание: Изменить настройки нельзя.

Элементы счетчика потребления

Выберите элемент счетчика или параметр Custom (Пользовательский) в предварительно заданном списке.

Примечание: При выборе элемента счетчика отображаются единица потребления, элемент потока и единица потока.

Consumption meter element name (Имя элемента счетчика потребления)

Введите имя пользовательского элемента счетчика.

Примечание: Отображается при выборе параметра Custom (Пользовательский).

Consumption unit (Единица измерения потребления)

Введите единицу измерения потребления элемента счетчика.

Примечание: Отображается при выборе параметра Custom (Пользовательский).

Custom flow element name (Пользовательское название элемента потока)

Введите название потока, для которого предназначен элемент счетчика.

Примечание: Отображается при выборе параметра Custom (Пользовательский).

Custom flow unit name (Пользовательское имя единицы потока)

Введите единицу потока элемента счетчика (рассчитывается на почасовой основе).

Примечание: Отображается при выборе параметра Custom (Пользовательский).

Вес импульса

Введите вес импульса, который будет рассчитан в соответствии с характеристиками импульсов, передаваемых счетчиком.

Preset meter consumption value (Предустановленное значение счетчика потребления)

Установите значение для элемента потребления счетчика, при наличии, с учетом значения веса импульса.

Commodity (Продукт)

Выберите тип продукта в списке в качестве данных контекстуализации.

Usage (Использование)

Выберите тип продукта в списке в качестве данных контекстуализации.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?