DOCA0172RU-09

Коммуникационная сеть Ethernet

Описание

Ниже представлены прикладные протоколы, используемые в сети Ethernet, которые поддерживает EcoStruxure Panel Server .

  • Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP — это протокол, обеспечивающий связь между устройствами по модели взаимодействия «клиент-сервер» через Ethernet-соединение. Modbus TCP/IP используется для обмена данными через настроенный порт TCP (порт 502 по умолчанию).

  • Протокол защищенной передачи гипертекстовых файлов (HTTPS): HTTPS — это вариант стандартного протокола передачи данных по сети (HTTP), который добавляет уровень безопасности при передаче данных через протокол защищенных сокетов (SSL) или протокол защиты на транспортном уровне (TLS). HTTPS обеспечивает зашифрованную связь и повышает уровень защищенности соединения между удаленным пользователем и Panel Server .

  • Клиент протокола защищенной передачи файлов (SFTP): Вариант стандартного протокола передачи файлов (FTP), использующий шифрование безопасной оболочки для обеспечения высокого уровня безопасности при передаче файлов.

Модель Entry имеет один порт Ethernet.

Модели Universal и Advanced оснащены двумя портами Ethernet. Порты Ethernet можно сконфигурировать в двух режимах:

  • Коммутируемый режим:

    • оба порта Ethernet принадлежат к одной сети;

    • активирована функция Ethernet-коммутатора.

  • Раздельный режим:

    • оба порта Ethernet подключены к отдельным локальным вычислительным сетям (LAN);

    • Порты изолированы друг от друга, т. е. с точки зрения TCP/IP функции маршрутизатора и пересылки пакетов не активны.

    • Маршрутизацию Modbus можно активировать с порта ETH1 на ETH2, включив службу Modbus на ETH1.

    • Маршрутизацию Modbus можно активировать с порта ETH2 на ETH1, включив службу Modbus на ETH2.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Конфигурация в коммутируемом режиме (модели Universal и Advanced );

В коммутируемом режиме оба порта Ethernet (ETH1, ETH2) имеют идентичные настройки. Panel Server имеет один уникальный IP-адрес, который применяется к обоим портам Ethernet. Устройства, подключенные к любому порту Ethernet, принадлежат одной сети Ethernet.

Использование двух портов упрощает подключение, например:

  • один порт можно подключить к коммутатору в локальной сети;

  • один порт можно использовать для подключения ПК для выполнения конфигурации или для локального подключения устройства сбора данных через порт Ethernet;

  • шлейфовое соединение нескольких устройств Ethernet с использованием встроенного аппаратного коммутатора внутри Panel Server . шлейфовое соединение позволяет устройствам, расположенным на любой стороне Panel Server , взаимодействовать друг с другом в пределах одной сети;

Примечание: Кольцевая топология не поддерживается.

На схеме ниже продемонстрирована архитектура шлейфового соединения с конфигурацией порта Ethernet в коммутируемом режиме. Оба порта Ethernet соединяются друг с другом с помощью внутреннего коммутатора Ethernet Panel Server . Это позволяет устройствам, расположенным на любой стороне Panel Server , взаимодействовать друг с другом в пределах одной сети.

  1. Panel Server

  2. Программное обеспечение для мониторинга и контроля периферии, например, EcoStruxure Power Monitoring Expert или EcoStruxure Power Operation , или облачные сервисы EcoStruxure , например, EcoStruxure Resource Advisor .

  3. Устройства

область IP-связи, в которой порты ETH1 и ETH2 принадлежат одной IP-сети.

Конфигурация в раздельном режиме (модели Universal и Advanced );

В раздельном режиме каждому порту Ethernet Panel Server назначается одна IP-сеть, и каждая IP-сеть назначает Panel Server один IP-адрес. Раздельный режим используется для разделения нижестоящих устройств Modbus TCP/IP, подключенных к порту ETH2, от вышестоящих систем связи, которые подключены к порту ETH1. На сетевом уровне отсутствуют функции маршрутизации и пересылки пакетов. Можно включить только маршрутизацию Modbus.

Два порта Ethernet имеют разные настройки и работают независимо.

ETH1 — это порт, используемый для публикации данных в облачном приложении или в системе SCADA. Этот порт можно настроить в DHCP-клиенте или статическом адресе IPv4. Службу Modbus можно отключить, если вышестоящая система является облачным приложением или веб-браузером для доступа к веб-страницам Panel Server . Необходимо активировать службу Modbus, если вышестоящая система является системой SCADA или системой управления зданием, использующей связь Modbus TCP/IP.

ETH2 — это порт, который используется для сбора данных посредством подключения нижестоящих устройств Modbus TCP/IP в целях сбора данных через облачное приложение (т. е., подключение к ETH1) или же для управления с помощью системы SCADA (т. е., подключение к ETH1). Этот порт можно настроить в DHCP-клиенте или статическом адресе IPv4. При подключении к системе SCADA необходимо активировать службу Modbus на ETH1, а при подключении к облачному приложению рекомендуется отключить ее.

На схеме ниже продемонстрирована архитектура с конфигурацией порта Ethernet в раздельном режиме.

  1. Panel Server

  2. Программное обеспечение для контроля и управления периферийными устройствами, например EcoStruxure Power Monitoring Expert или EcoStruxure Power Operation , или такие облачные сервисы EcoStruxure , как EcoStruxure Asset Advisor и EcoStruxure Resource Advisor .

  3. Устройства

 — область IP-связи, доступная из порта ETH1

 — область IP-связи, доступная из порта ETH2

Настройка параметров

УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СЕТИ
Вносить изменения в настройки Ethernet должен только квалифицированный персонал. Это следует делать только после полного ознакомления с настройками Ethernet.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Функция передачи данных по сети Ethernet настраивается следующим образом:

  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC);

  • на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Network communication > (Сетевоесоединение) Ethernet .

Настройки Ethernet (модели Universal и Advanced )

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы
Ethernet port configuration (Конфигурация порта Ethernet) Используется для выбора режима конфигурации Ethernet:
  • Выберите Separated (Раздельный)

    для определения 2 различных IP-адресов: по одному на каждый порт Ethernet Panel Server . Раздельный режим конфигурируется для разделения нижестоящих устройств Modbus TCP/IP, подключенных к порту ETH2 от вышестоящих систем связи, которые подключены к порту ETH1.
  • Выберите Switched (Коммутируемый) (настройка по умолчанию), чтобы определить один уникальный IP-адрес, применяемый к обоим портам Ethernet ETH1 и ETH2.

Настройки конфигурации IP

Для конфигурации IP доступны следующие настройки:

  • Для модели Entry : ETH1 параметры порта

  • Для моделей Universal и Advanced :

    • в раздельном режиме: настройки порта ETH1 и настройки порта ETH2;

    • в коммутируемом режиме: настройки коммутируемого порта

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы

Interface status (Состояние интерфейса)

  • Active (Активный) указывает на подключение кабеля Ethernet к порту Ethernet Panel Server .

  • Inactive (Не активный) указывает на отсутствие подключения кабеля Ethernet.

Примечание: Изменить настройки нельзя.

MAC address (MAC-адрес)

MAC-адрес является уникальным идентификатором для каждого порта Panel Server .

MAC-адрес указан на лицевой панели Panel Server .

Примечание: Изменить настройки нельзя.

IPv6 activation (Активация IPv6)

Используется для включения/отключения конфигурации IPv6 (включена по умолчанию).

IPv6 address (Адрес IPv6)

Показывает адрес IPv6. Изменить настройки нельзя.

Примечание: Отображается при включенном параметре Активация IPv6.

Configuration mode (Режим конфигурации)

Используется для выбора режима конфигурации IPv4:

  • Для автоматического получения параметров IPv4 выберите пункт DHCP client (Клиент DHCP) (значение по умолчанию).

  • Для ввода адреса IPv4 вручную выберите пункт Static IPv4 address (Статический адрес IPV4).

IPv4 address (Адрес IPv4)

Используется для ввода статического IP-адреса Panel Server , когда параметр Режим конфигурации IPv4 установлен на Статический адрес IPV4.

Subnet mask (Маска подсети)

Используется для ввода IP-адреса маски подсети Ethernet вашей сети, когда параметр Режим конфигурации установлен на Статический адрес IPv4.

Gateway Settings (Параметры шлюза)

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы

Assignment mode (Режим назначения)

Конфигурация шлюза аналогична настройкам режима конфигурации IPv4, а потому ее невозможно изменить:

  • DHCP

  • Статический

Примечание: В шлюз встроен DHCP-клиент, получающий IP-конфигурацию от DHCP-сервера.

Default gateway (Шлюз по умолчанию)

Используется для ручного ввода IP-адреса шлюза (маршрутизатора), когда параметр Настройки шлюза > Режим назначения установлен на Static (Статический).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?