DOCA0172RU-09

Описание аппаратного обеспечения

Panel Server Entry

Лицевая панель

Нижняя часть

Задняя часть

       
   
  1. EcoStruxure Panel Server Светодиодный индикатор состояния

  2. Кнопка перезапуска

  3. QR-код информации об изделии

  4. Светодиод Ethernet 1: Скорость

  5. Светодиод Ethernet 2: Активность

  6. Порт связи Ethernet

  7. Клеммная колодка электропитания

  8. MAC-адрес и серийный номер

Для получения сведений об установке Panel Server Entry , см. инструкцию на веб-сайте Schneider Electric. NNZ76760 .

Panel Server Universal

Лицевая панель

Нижняя часть

Задняя часть

       

Верхняя часть

 
  1. Клеммная колодка электропитания

  2. Клеммная колодка цифровых входов (PAS600L)

  3. EcoStruxure Panel Server Светодиодный индикатор состояния

  4. Кнопка перезапуска

  5. QR-код информации об изделии

  6. Порт связи RS485 Modbus

  7. Светодиод Ethernet 1: Скорость

  8. Светодиод Ethernet 2: Активность

  9. Порт внешней антенны Wi-Fi

  10. Порт связи Ethernet 1

  11. Порт связи Ethernet 2

  12. Подключение заземления

  13. MAC-адрес и серийный номер

Для получения сведений об установке Panel Server Universal , см. инструкцию на веб-сайте Schneider Electric. GDE74119.

Panel Server Advanced

Лицевая панель

Нижняя часть

Задняя часть

       

Верхняя часть

 
  1. Клеммная колодка электропитания (PAS800, PAS800L)

  2. Клеммная колодка цифровых входов (PAS800L)

  3. EcoStruxure Panel Server Светодиодный индикатор состояния

  4. Кнопка перезапуска

  5. QR-код информации об изделии

  6. Порт связи RS485 Modbus

  7. Светодиод Ethernet 1: Скорость

  8. Светодиод Ethernet 2: Активность

  9. Порт внешней антенны Wi-Fi

  10. Порт связи Ethernet 1

  11. Порт связи Ethernet 2

  12. Подключение заземления

  13. MAC-адрес и серийный номер

  14. Порт внешней антенны IEEE 802.15.4 (PAS800, PAS800L)

Для получения сведений об установке Panel Server Advanced , см. инструкцию на веб-сайте Schneider Electric. JYT24469 .

EcoStruxure Panel Server Светодиодный индикатор состояния

Этот светодиодный индикатор показывает рабочий режим EcoStruxure Panel Server .
Светодиодная индикация Описание
EcoStruxure Panel Server выключен.

EcoStruxure Panel Server Включено электропитание . Система загружается в течение 2 минут.

EcoStruxure Panel Server в штатном режиме работы.

Обнаружена незначительная неисправность. Подключение к программному обеспечению EcoStruxure Panel Server для диагностики.

Обнаружена серьезная неисправность. EcoStruxure Panel Server необходимо заменить.

Светодиодные индикаторы состояния Ethernet

Сочетание двух светодиодных индикаторов одного порта RJ45 указывает состояние Ethernet-соединения EcoStruxure Panel Server .

Светодиодные индикаторы Ethernet

Описание

Светодиод 1: Скорость

Светодиод 2: Активность

Нет Ethernet-соединения

Активно Ethernet-соединение 10 Мб

Активно Ethernet-соединение 100 Мб

Кнопка перезапуска

Чтобы перезапустить EcoStruxure Panel Server :

  1. Нажмите и удерживайте кнопку более 10 секунд, затем отпустите ее.

    Результат: Светодиодный индикатор состояния непрерывно горит оранжевым.

  2. Дождитесь полного перезапуска EcoStruxure Panel Server :

    1. Светодиодный индикатор состояния непрерывно горит оранжевым во время перезагрузки EcoStruxure Panel Server .

    2. Когда EcoStruxure Panel Server работает в штатном режиме, светодиод состояния непрерывно горит зеленым.

Обнаружение попытки несанкционированного вмешательства

Метка индикации несанкционированного вмешательства помогает выявлять попытки несанкционированного физического доступа в EcoStruxure Panel Server . Это светло-серая метка, на которой черным цветом указано название компании Schneider Electric.

На рисунке ниже показано положение метки индикации несанкционированного вмешательства (A), закрепленной с правой стороны EcoStruxure Panel Server :

Перед установкой, эксплуатацией, сервисным или техническим обслуживанием EcoStruxure Panel Server проверьте целостность метки индикации несанкционированного вмешательства.

Внешняя антенна Wi-Fi (дополнительно)

Внешняя антенна Wi-Fi является дополнительным оборудованием для Panel Server Universal и Advanced .

Внешняя антенна Wi-Fi используется в особых случаях, например при установке Panel Server в распределительном щите с металлическими перегородками и дверцей. Антенна повышает качество радиочастотного сигнала.

Подключите антенну Wi-Fi (см. PASA-ANT1) в нижней части Panel Server и установите ее на крышу распределительного щита.

Для получения информации об установке внешней антенны см. инструкцию на веб-сайте компании Schneider Electric: NNZ58425 .

Для получения информации об обмене данными по сети Wi-Fi в системе Panel Server см.  DOCA0289EN Архитектура беспроводной связи с EcoStruxure Panel Server  — Руководство по проектированию .

Внешняя антенна IEEE 802.15.4 (дополнительное оборудование)

Внешняя антенна IEEE 802.15.4 является дополнительным оборудованием для Panel Server Advanced .

Внешняя антенна IEEE 802.15.4 используется в особых случаях, например при установке Panel Server Advanced в распределительном щите с металлическими перегородками и дверцей, а также когда некоторые беспроводные устройства расположены в другом месте. Антенна расширяет зону действия беспроводной сети за пределы распределительного щита.

Подключите антенну IEEE 802.15.4 (см. PASA-ANT1) в верхней части Panel Server Advanced и установите ее на крышу распределительного щита.

Для получения информации об установке внешней антенны см. инструкцию на веб-сайте компании Schneider Electric: NNZ58425 .

Для получения информации о беспроводном соединении в системе Panel Server см.  DOCA0289EN Архитектура беспроводной связи с EcoStruxure Panel Server  — Руководство по проектированию .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?