DOCA0172RU-09

Связь по Modbus-SL

Описание

Panel Server Universal и Advanced являются клиентами Modbus-SL и могут быть подключены к любому устройству сервера Modbus-SL. Panel Server действует как шлюз Modbus, а затем разрешает доступ к устройствам Modbus-SL любому программному обеспечению в восходящем направлении, например EcoStruxure Power Monitoring Expert и EcoStruxure Power Operation , с использованием соединения по протоколу Modbus TCP/IP.

Panel Server также может собирать данные с устройств Modbus-SL для облачного приложения или сервера данных по энергопотреблению в Panel Server Advanced .

Серверные устройства Modbus-SL подключаются к EcoStruxure Panel Server в нисходящем направлении.

Для получения дополнительной информации см. разделы «Функции Modbus-SL», «Коды исключений Modbus-SL» Modbus TCP/IP и Modbus-SL в приложениях.

Последовательный порт Modbus Panel Server может быть сконфигурирован в реверсивном режиме (см. раздел «Реверсивный режим Modbus-SL»).

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Universal и Advanced .

Настройка параметров

УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СЕТИ
Вносить изменения в настройки Modbus-SL должен только квалифицированный персонал. Это следует делать только после полного ознакомления с настройками Modbus-SL.
Несоблюдение этих инструкций может привести к отключению сетевого соединения.
Функция передачи данных по Modbus-SL настраивается следующим образом:
  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission (EPC);

  • на веб-страницах EcoStruxure Panel Server на вкладке Settings > (Настройки)Modbus devices > (Устройства Modbus) Modbus configuration (Конфигурация Modbus).

Информацию о регистрах Modbus см. в руководстве по каждому устройству Modbus-SL и беспроводным устройствам DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server  - Modbus File .

Настройки последовательного режима Modbus

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы
Modbus mode (Режим Modbus) Используется для выбора конфигурации режима Modbus-SL:
  • Клиент (установка по умолчанию)

  • Сервер

Настройки конфигурации последовательного клиента Modbus

Перечисленные ниже параметры отображаются только в том случае, если для параметра режима Modbus-SL установлено значение «Клиент».

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы
Activation (Активация) Используется для включения/отключения функции Modbus-SL (по умолчанию включена).
Baud rate (bits per sec) (Скорость передачи (бит/с)) Используется для установки скорости передачи:
  • 1200

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 19200

    (настройка по умолчанию)
  • 38400

  • 57600

  • 115200

Parity (Четность) Используется для определения бита четности переданных байтов:
  • Нечетность

  • Нет

  • Четность (настройка по умолчанию)

Number of bits (Количество битов) 8 бит. Изменить настройки нельзя.
Number of stop bits (Количество стоп-битов)

Используется для определения количества передаваемых стоп-битов: 1 или 2 (настройка по умолчанию: 1)

Silent interval (ms) (Пауза (мс))

Используется для определения продолжительности паузы после завершения передачи пакета Modbus-SL.

Значения от 0 до 10 мс (настройка по умолчанию: 5 мс)

Frames delay (ms) (Задержка на кадр (мс))

Используется для определения минимальной продолжительности паузы между концом полученного ответа и началом нового запроса на линии последовательной передачи данных.

Значения от 0 до 100 мс (настройка по умолчанию: 50 мс).

Примечание: Значение «Задержка на кадр» должно быть согласовано со значением «Задержка на кадр оконечного устройства». Например, если «Задержка на кадр оконечного устройства» равна 50 мс, то установите значение 50 мс на Panel Server ). Если эти значения не согласованы, может произойти потеря данных.
Timeout (ms) (Время ожидания (мс))

Используется для определения значения времени ожидания, после которого EcoStruxure Panel Server объявляет о потере связи.

Значения от 100 до 20 000 мс (настройка по умолчанию: 3 000 мс).

Termination resistor (Оконечный резистор)

Используется для подключения/отключения оконечного резистора RS485, встроенного в Panel Server во избежание отражения. (Подключить по умолчанию)

Serial line polarization (Поляризация линии последовательной передачи)

Используется для активации/деактивации принудительного перевода линии в известное состояние для предотвращения недействительных битов данных (по умолчанию разрешена). Линия передачи данных в порт RS485 переходит в неопределенное состояние при отсутствии передачи данных. Неопределенное состояние приводит к тому, что приемные устройства получают недопустимые биты данных в результате помех на кабеле.

Настройки конфигурации последовательного сервера Modbus

Перечисленные ниже параметры отображаются только в том случае, если для параметра режима Modbus-SL установлено значение «Сервер».

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы
Baud rate (bits per sec) (Скорость передачи (бит/с)) Используется для установки скорости передачи:
  • 1200

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 19200

    (настройка по умолчанию)
  • 38400

  • 57600

  • 115200

Parity (Четность) Используется для определения бита четности переданных байтов:
  • Нечетность

  • Нет

  • Четность (настройка по умолчанию)

Number of bits (Количество битов) 8 бит. Изменить настройки нельзя.
Number of stop bits (Количество стоп-битов)

Используется для определения количества передаваемых стоп-битов: 1 или 2 (настройка по умолчанию: 1)

Silent interval (ms) (Пауза (мс))

Используется для определения продолжительности паузы после завершения передачи пакета Modbus-SL.

Значения от 0 до 10 мс (настройка по умолчанию: 5 мс)

Frames delay (ms) (Задержка на кадр (мс))

Используется для определения минимальной продолжительности паузы между концом полученного ответа и началом нового запроса на линии последовательной передачи данных.

Значения от 0 до 100 мс (настройка по умолчанию: 50 мс).

Примечание: Значение «Задержка на кадр» должно быть согласовано со значением «Задержка на кадр оконечного устройства». Например, если «Задержка на кадр оконечного устройства» равна 50 мс, то установите значение 50 мс на Panel Server ). Если эти значения не согласованы, может произойти потеря данных.
Termination resistor (Оконечный резистор)

Используется для подключения/отключения оконечного резистора RS485, встроенного в Panel Server во избежание отражения. (Подключить по умолчанию)

Serial line polarization (Поляризация линии последовательной передачи)

Используется для активации/деактивации принудительного перевода линии в известное состояние для предотвращения недействительных битов данных (по умолчанию разрешена). Линия передачи данных в порт RS485 переходит в неопределенное состояние при отсутствии передачи данных. Неопределенное состояние приводит к тому, что приемные устройства получают недопустимые биты данных в результате помех на кабеле.

Message timeout (ms) (Превышение времени ожидания сообщения (мс))

В конфигурации сети Modbus можно установить продолжительность времени ожидания сообщения для сервера Modbus-SL.

Этот параметр используется для настройки времени существования запроса Modbus на Panel Server . Все сообщения, превышающее заданное этим параметром время, будут удалены.

Значения от 1 000 до 20 000 мс (настройка по умолчанию: 6 000 мс).

Значение, установленное для сервера Modbus-SL, должно удовлетворять обоим приведенным ниже условиям.

  • Должно быть равным тайм-ауту сообщения, определенному на вышестоящем клиенте Modbus (SCADA или другом Panel Server ).

  • Должно быть больше времени ожидания, заданного в настройке клиента Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP и Modbus-SL).

Параметры настройки обнаружения Modbus

В таблице ниже описаны настройки и места их расположения.

Параметр Описание Программное обеспечение EPC Веб-страницы

Modbus serial discovery (Последовательное обнаружение Modbus)

Используется для ввода списка адресов Modbus (1—247), по которым необходимо обнаружить устройства.

* *

Discovered devices table (Таблица обнаруженных устройств)

Отображает информацию о каждом устройстве, обнаруженном в сети Modbus-SL:

  • изображение;
  • имя устройства;
  • идентификатор сервера;

Manual addition (Ручное добавление)

Используется для ручного ввода устройств Modbus-SL:

  • введите идентификатор физического сервера / идентификатор блока.
    В рамках этого процесса назначается идентификатор виртуального сервера;

  • в выпадающем списке выберите тип устройства.

*

Реверсивный режим Modbus-SL

Последовательный порт Modbus Panel Server может быть сконфигурирован в реверсивном режиме. Реверсивный режим Modbus-SL позволяет любому клиенту Modbus, подключенному к порту RS485, получать доступ к данным устройств, подключенных к Ethernet-порту ETH1 и/или ETH2, как показано на следующей схеме:

Сеть линии последовательной передачи данных Modbus
Сеть Ethernet

Настройку и контроль реверсивного режима Modbus-SL можно выполнять на веб-страницах Panel Server .

I/O Smart Link Настройки Modbus

При конфигурировании или изменении настроек устройства Modbus I/O Smart Link с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission или через веб-страницы Smartlink SIB, с последующим подключением к веб-страницам Panel Server , необходимо обновить настройки I/O Smart Link Modbus на веб-страницеPanel Server для синхронизации конфигурации.

Потребуется приблизительно одна минута для получения конфигурацииI/O Smart Link Modbus после обновления на веб-страницах Panel Server . Во время синхронизации можно перемещаться по другим веб-страницам Panel Server .

Невозможно синхронизировать два устройства I/O Smart Link Modbus одновременно.

После запуска синхронизации отменить процесс нельзя.

I/O Smart Link Управление Modbus

Команду управления выходом можно отправить через веб-страницы Panel Server . Эта функция используется для размыкания и замыкания некритичных электрических нагрузок.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?