DOCA0172RU-09

Диагностика

Описание

Диагностические данные предоставляют статистические сведения о EcoStruxure Panel Server и подключенных к нему устройствах. События группируются по типу приложения: соединение с облаком, последовательная сеть Modbus и беспроводная сеть.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Диагностика выполняется на веб-страницах EcoStruxure Panel Server :

Диагностика EcoStruxure Panel Server

Параметр Описание
Modbus serial counter information (Информация о последовательном счетчике Modbus)

Отображает счетчики диагностики для протокола Modbus-SL:

  • Полученные сообщения

  • Переданные сообщения

  • Время ожидания сообщений

  • Ошибки протокола

  • Полученные исключения

  • Ошибки циклического контроля избыточности (CRC)

  • Идентификатор физического сервера

Modbus TCP server connection information (Информация о подключении сервера Modbus TCP)

Отображает счетчики соединений для протокола Modbus TCP/IP:

  • Активное соединение

  • Максимальное число активных соединений

  • Максимальное число выполненных активных подключений

  • Счетчик подключений

Modbus TCP server counter information (Информация счетчика сервера Modbus TCP)

Отображает счетчики сообщений для протокола Modbus TCP/IP:

  • Полученные сообщения

  • Переданные сообщения

  • Ошибки протокола

Wireless identification (Идентификация беспроводной сети)

Отображает идентификацию беспроводной сети IEEE 802.15.4:

  • Адрес IEEE 802.15.4

  • Идентификатор персональной сети (PAN)

  • Идентификатор расширенной PAN

  • Сетевой адрес

Wireless network status (Состояние беспроводной сети)

Отображает состояние беспроводной сети IEEE 802.15.4

  • Состояние сети

  • Состояние оптимизации

Диагностика устройств Modbus

Параметр Описание
Modbus information (Информация о Modbus)

Отображает счетчики идентификации и диагностики для устройств Modbus:

  • Идентификатор сервера (1—247)

  • Счетчик переданных фреймов

  • Счетчик полученных фреймов

  • Счетчик полученных ошибок CRC

  • Счетчик времени ожидания получения

  • Счетчик полученных исключений

  • Счетчик ошибок протокола

Internal temperature (Внутренняя температура)*

Отображает данные о температуре устройств Modbus:

  • Текущая температура

  • Минимальная температура

  • Максимальная температура

Диагностика беспроводных устройств

Параметр Описание
Wireless identification (Идентификация беспроводной сети)

Отображает идентификацию беспроводной сети:

  • Адрес

  • Идентификатор PAN

  • Идентификатор расширенной PAN*

  • Сетевой адрес*

Modbus identification (Идентификация Modbus)

Отображает идентификацию Modbus:

  • Идентификатор виртуального сервера (1—247) (если поддерживается виртуализация устройства).

Connection information (Информация о соединении)

Дополнительную информацию см. в Приложении C.

Отображает информацию о соединениях беспроводных устройств:

  • Уровень качества сигнала

  • Устройство получило индикацию интенсивности сигнала (RSSI)*

  • Индикатор качества сигнала устройства (LQI)*

  • Коэффициент пакетных ошибок устройства (PER)*

  • (RSSI) EcoStruxure Panel Server

  • (LQI) EcoStruxure Panel Server

  • Коэффициент пакетных ошибок (PER) EcoStruxure Panel Server

  • Глобальная связь (RSSI)

  • Глобальная связь (LQI)

  • Глобальная связь (PER)

Battery information (Информация о батарее)*

Отображает сведения о питании беспроводных устройств:

  • Источник питания

  • Резервный источник питания

  • Напряжение батареи

  • Остаток заряда батареи в процентах

Internal temperature (Внутренняя температура)*

Отображает данные о температуре беспроводных устройств:

  • Текущая температура*

  • Минимальная температура

  • Максимальная температура

Диагностика мониторинга системы

Параметр Описание
Состояние работоспособности

Uptime (Время безотказной работы) указывает продолжительность работы EcoStruxure Panel Server .

Health state (Состояние работоспособности) указывает следующие состояния EcoStruxure Panel Server :

  • Номинальное

  • Ухудшение

Global performance (Общая производительность)

Отображение производительности EcoStruxure Panel Server :

  • Использование ЦП (в %)

  • Использование памяти (в %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?