DOCA0172RU-09

Управление пользователями

Описание

Права администратора, такие как чтение и изменение конфигурации изделия, сопряжение или удаление беспроводных устройств и доступ к системным журналам, входят в учетную запись пользователя по умолчанию. Имя пользователя учетной записи пользователя — SecurityAdmin.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Изменение пароля

При первом подключении необходимо установить пароль учетной записи пользователя по умолчанию, чтобы получить разрешение на доступ ко всем функциям EcoStruxure Panel Server . Это действие можно выполнить следующим образом:

  • с помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission ;

  • на главной странице веб-страниц EcoStruxure Panel Server .

Требования к паролю

В систему EcoStruxure Panel Server включены требования к паролю. Пользователю предлагается изменить пароль при первом входе в систему, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к приложению.

Пароль должен соответствовать следующим правилам:

  • состоять из 6—32 символов;

  • иметь как минимум один символ в верхнем регистре;

  • иметь как минимум один символ в нижнем регистре.

  • не должен содержать специальных символов, кроме: ! “ # $ % & ‘ ( ) * + - , . ; : / ~ < > = ? @ [ ] \ ^ _ ` { } |

Блокировка пароля

После 10 неудачных попыток входа в систему EcoStruxure Panel Server учетная запись пользователя блокируется.

В этом случае, пользователь должен подождать 10 минут, прежде чем снова войти в систему.

Если после этого предпринимается еще 5 неудачных попыток, учетная запись пользователя блокируется на 60 минут.

Состояние блокировки учетной записи пользователя сохраняется в случае перезагрузки, в том числе после отключения питания.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?