DOCA0172RU-09

Связь Wi-Fi

Описание

EcoStruxure Panel Server поддерживает инфраструктуру Wi-Fi, то есть Panel Server может подключаться к маршрутизатору Wi-Fi (точке доступа).

По умолчанию сеть Wi-Fi неактивна на Panel Server .

Ниже представлены прикладные протоколы, используемые в сети Wi-Fi, которые поддерживает Panel Server :

  • HTTPS для обеспечения доступа к встроенным веб-страницам Panel Server ;

  • Modbus TCP/IP;

  • профиль устройств для протокола веб-служб (DPWS) для обнаружения IP-сети.

Если Panel Server Universal или Advanced установлен в металлическом корпусе, внешняя антенна Wi-Fi (справочный номер PASA-ANT1) может быть установлен для расширения сети Wi-Fi за пределами металлического корпуса. Настройки выходной мощности для внешней антенны предустановлены и не редактируются.

Если Panel Server Entry установлен в металлическом корпусе, используйте соединение Ethernet-порта вместо Wi-Fi во избежание прерываний связи.

Доступность

Данная функция доступна в Panel Server Entry , Universal и Advanced .

Настройка параметров

Параметры Wi-Fi настраиваются на веб-страницах EcoStruxure Panel Server . Выполните следующие действия:

  1. Войдите на веб-страницы Panel Server (см. тему с подробным изложением информации).

  2. Активируйте и настройте подключение к Wi-Fi на веб-странице навкладкеSettings > (Настройки)Network communication > (Сетевоесоединение)Wi-Fi .

Общие настройки

Осторожно
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ
Не настраивайте параметр Wi-Fi Антенна на Внешняя, если внешняя антенна Wi-Fi не подключена к Panel Server Universal или шлюзу Advanced .
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Параметр Описание

Wi-Fi activation (Активация сети Wi-Fi)

Используется для активации/деактивации сети Wi-Fi (по умолчанию параметр деактивирован).

Infrastructure activation (Активация инфраструктуры)

Используется для активации возможности подключения к существующей инфраструктуре (по умолчанию параметр деактивирован).

Антенна (модели Universal и Advanced )

Если включена сеть Wi-Fi, используется для настройки типа используемой антенны:

  • Внутренняя (настройка по умолчанию);

  • Внешняя

Параметры инфраструктуры

Представленные ниже параметры отображаются только при активированном параметре Активация инфраструктуры.

Параметр Описание

Connection status (Состояние подключения)

Отображает состояние подключения Panel Server к сети Wi-Fi:

  • Подключено
  • Не подключено
Примечание: Если сеть Wi-Fi временно не работает, Panel Server снова подключается к сети Wi-Fi в течение трех минут после восстановления сети.

SSID

Служит для выбора имени беспроводной сети путем его ввода в поле или отображения при двойном щелчке в списке Network list (Список сетей).

ВАЖНЫЙ: Для обеспечения безопасности беспроводной сети рекомендуется использовать WPA2 (Wi-Fi Protected Access версии 2) (или WPA3, если доступно).
Примечание: Протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) не поддерживается.

Authentication key (Ключ аутентификации)

Используется для ввода ключа аутентификации для сети Wi-Fi.

Network list (Список сетей)

Используется для выбора сети Wi-Fi. Поле SSID автоматически заполняется соответствующей информацией двойным щелчком на имени сети.

Для каждого имени сети в списке отображается следующая информация:

  • значок индикатора силы Wi-Fi;

  • значок замка, если для подключения к сети требуется пароль.

Wi-Fi Infrastructure IP Settings(Настройки IP инфраструктуры Wi-Fi)

Представленные ниже параметры отображаются только при активированном параметре Активация инфраструктуры.

Параметр Описание

Interface status (Состояние интерфейса)

Отображает состояние интерфейса Wi-Fi.

MAC address (MAC-адрес)

Отображает MAC-адрес. Изменить настройки нельзя.

IPv6 activation (Активация IPv6)

Используется для включения/отключения конфигурации IPv6 (включена по умолчанию).

IPv6 address (Адрес IPv6)

Показывает адрес IPv6. Изменить настройки нельзя.

Примечание: Отображается при включенном параметре Активация IPv6.
IPv4 Configuration mode (Режим конфигурации IPv4)

Используется для выбора режима конфигурации IPv4:

  • Для автоматического получения параметров IPv4, выберите пункт DHCP (параметр по умолчанию).

  • Выберите Static (Статический), чтобы ввести адрес IPv4 вручную.

IPv4 address (Адрес IPv4)

Используется для ввода статического IP-адреса Panel Server , когда параметр Режим конфигурации IPv4 установлен на Статический адрес IPv4.

Netmask (Маска сети)

Используется для ввода IP-адреса маски подсети Ethernet вашей сети, когда параметр IPv4 Configuration mode (Режим конфигурации IPv4) установлен на Static IPv4 address (Статический адрес IPv4).

Gateway Settings (Параметры шлюза)

Представленные ниже параметры отображаются только при активированном параметре Активация инфраструктуры.

Параметр Описание

Gateway assignment mode (Режим назначения шлюза)

Конфигурация шлюза аналогична настройкам режима конфигурации IPv4, а потому ее невозможно изменить:

  • DHCP

  • Статический

Примечание: В шлюз встроен DHCP-клиент, получающий IP-конфигурацию от DHCP-сервера.

Gateway IPv4 address (IPv4-адрес шлюза)

Используется для ручного ввода IP-адреса шлюза (маршрутизатора), когда параметр Gateway settings > (Настройкишлюза) Assignment mode(Режимназначения) установлен на Static (Статический).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?