DOCA0172ES-12

Pérdida de comunicación

Esta alarma indica que la pasarela ha perdido la comunicación con un dispositivo inalámbrico.

La pérdida de comunicación ocurre si la puerta de enlace no ha recibido paquetes por un periodo de tiempo equivalente a 6 veces el periodo de comunicación del dispositivo.

La alarma desaparecerá automáticamente en cuanto el dispositivo inalámbrico se conecte a la red de radiofrecuencia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?