Configuração de cópia de segurança e restauro do Panel Server
Apresentação
Em qualquer altura após a colocação em funcionamento, a configuração de um Panel Server pode ser guardada num ficheiro e utilizada para restaurar a configuração num Panel Server do mesmo modelo ou no mesmo Panel Server.
A Schneider Electric recomenda que encripte o ficheiro de cópia de segurança com uma palavra-passe para ajudar a proteger informações confidenciais. Proteja o ficheiro de cópia de segurança num local protegido para impedir o acesso não autorizado.
AVISO |
---|
Acesso não autorizado a dados
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
|
Os dados relacionados com a colocação em funcionamento são armazenados no ficheiro de cópia de segurança, por exemplo:
-
Dados de colocação em funcionamento
-
As definições do sistema, incluindo data e hora, redes (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, Proxy e estado de ativação da plataforma na nuvem da Schneider Electric
-
Definições e estado da rede IEEE 802.15.4
-
Definições e contextualização do dispositivo final, incluindo Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 e entradas/saídas
-
Definições e contextualização da amostragem de dados
-
Definições de eventos e alarmes, incluindo configuração de notificação por alarme.
-
-
Modelos personalizados
O ficheiro de cópia de segurança só contém dados que lhe permitem restaurar uma instalação para um estado anterior, ou seja, o estado em que se encontrava quando gerou o ficheiro de cópia de segurança. Portanto, não inclui dados não relacionados com a colocação em funcionamento, por exemplo:
-
Definição de Controlo remoto e agendamento a partir da função de nuvem
-
Registos que incluem contadores de diagnóstico e registos de diagnóstico
-
Revisão de firmware do Panel Server
-
Palavra-passe do servidor SFTP e impressão digital da chave do servidor SFTP. Estas definições têm de ser introduzidas novamente após uma operação de restauro.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Definir os parâmetros
-
Com o software EcoStruxure Power Commission
-
Nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em
Definições de cópia de segurança da configuração do Panel Server
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro |
Descrição |
Software EPC |
Páginas Web |
---|---|---|---|
Cópia de segurança |
Utilizada para guardar a configuração do Panel Server. |
✔ |
✔ |
Definições de cópia de segurança |
Utilizado para atribuir um nome ao ficheiro de cópia de segurança e ajudar a proteger os dados de cópia de segurança, encriptando o ficheiro de cópia de segurança com uma palavra-passe. IMPORTANTE: A palavra-passe do ficheiro é armazenada de maneira irreversível. Se não se lembrar da palavra-passe, a configuração com cópia de segurança efetuada no ficheiro torna-se inutilizável. |
✔ |
✔ |
Definições de restauro da configuração do Panel Server
A tabela seguinte descreve a definição onde esta está disponível.
Parâmetro |
Descrição |
Software EPC |
Páginas Web |
---|---|---|---|
Restaurar |
Utilizado para restaurar a configuração a partir de um ficheiro de cópia de segurança. Verifique se o Panel Server que recebe a cópia de segurança tem uma revisão de firmware igual ou superior à revisão de firmware do Panel Server utilizado para criar o ficheiro de cópia de segurança. IMPORTANTE: Um ficheiro de cópia de segurança
de um Panel Server diferente só pode ser restaurado uma vez e apenas num Panel Server.
Quando a configuração é restaurada no Panel Server, pode ser apresentada uma mensagem de erro. A mensagem indica que o número de dispositivos Modbus no Panel Server atual difere do número de dispositivos Modbus no Panel Server anterior quando for efetuada uma cópia de segurança da configuração. NOTA: Quando a configuração
é restaurada, o Controlo remoto (e o agendamento a partir da
nuvem) é desativado por predefinição e os dados registados
existentes são eliminados.
|
✔ |
✔ |
Restaurar a configuração com redes sem fios desativadas de maneira permanente
A desativação permanente das redes sem fios não é guardada no ficheiro de cópia de segurança do Panel Server.
A definição desta funcionalidade depende do tipo de Panel Server restaurado:
Se... |
Então... |
Os dados são restaurados num novo Panel Server |
As redes sem fios estão ativadas por predefinição. Se for necessária uma desativação permanente, como no Panel Server com cópia de segurança, siga o procedimento. |
Os dados são restaurados no mesmo Panel Server |
As redes sem fios permanecem desativadas. |