Fehlerbehebung
Fehlerbehebung für den EcoStruxure Panel Server
GEFAHR |
---|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Problem |
Diagnose |
Aktion |
---|---|---|
Der Panel Server wurde von EcoStruxure Power Commission Software bei der automatischen Erkennung nicht gefunden. |
MAC-Adresse (aufgedruckt auf Vorderseite des Panel Server) nicht erkannt. Sie müssen den Hexadezimalwert der MAC-Adresse in einen Dezimalwert konvertieren, um die IP-Adresse des Panel Server abzurufen. |
Gehen Sie wie folgt vor, um den Hexadezimalwert der MAC-Adresse zum Abrufen der IP-Adresse in einen Dezimalwert zu konvertieren. |
Bei der ersten Verbindung mit dem Panel Server ausgehend von einem PC wird der Panel Server unter Netzwerk nicht angezeigt. | ||
Die Status-LED leuchtet nicht. | Die Spannungsversorgung ist nicht angeschaltet oder nicht stabil. | Schalten Sie den Strom an oder prüfen Sie die Stromquelle. |
Die Status-LED des Panel Server blinkt orange. | Der Panel Server befindet sich im eingeschränkten Funktionsfähigkeitsstatus. |
Siehe die Diagnosewebseiten des Panel Server. Insbesondere können Sie den Funktionsfähigkeitsstatus des Panel Server der Anzeige entnehmen, die Aufschluss darüber gibt, welche interne Komponente das Blinken am Panel Server ausgelöst hat. Beispiel:
|
Die Status-LED des Panel Server leuchtet permanent rot. | Schwerer Fehler. | Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren lokalen Schneider Electric Kundenservicevertreter. |
Verfahren zur Konvertierung der MAC-Adresse in eine IP-Adresse
-
Gehen Sie wie folgt vor, um den Hexadezimalwert der MAC-Adresse in einen Dezimalwert zu konvertieren, um die IP-Adresse abzurufen:
-
Für eine Panel Server-Seriennummer ab
54-21-44
oder niedrigerWenn...
Dann...
Beispiel mit MAC-Adresse
00-00-54-01-07-70
Der Panel Server befindet sich im geschalteten Ethernet-Modus (Standardeinstellung).
Y
entspricht den letzten Ziffern der Panel Server-MAC-Adresse, konvertiert in einen Dezimalwert +1
.Die Hexadezimalzahl
70
wird in die Dezimalzahl112
konvertiert.Y
=112
+1
=113
Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.113
.Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH1 verbunden.
Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH2 verbunden.
Y
entspricht den letzten Ziffern der Panel Server-MAC-Adresse, konvertiert in einen Dezimalwert +2
.Die Hexadezimalzahl
70
wird in die Dezimalzahl112
konvertiert.Y
=112
+2
=114
Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.114
. -
Für eine Panel Server-Seriennummer ab
54-21-45
oder höherWenn...
Dann...
Beispiel mit MAC-Adresse
00-00-54-02-07-10
Der Panel Server befindet sich im geschalteten Ethernet-Modus (Standardeinstellung).
Y
entspricht den letzten Ziffern der MAC-Adresse des Panel Server, konvertiert in einen Dezimalwert.Die Hexadezimalzahl
10
wird in die Dezimalzahl16
konvertiert.Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.16
.Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH1 verbunden.
Der Panel Server befindet sich im getrennten Ethernet-Modus und der PC ist mit dem Panel Server-Port ETH2 verbunden.
Y
entspricht den letzten Ziffern der Panel Server-MAC-Adresse, konvertiert in einen Dezimalwert +1
.Die Hexadezimalzahl
10
wird in die Dezimalzahl16
konvertiert.Y
=16
+1
=17
Daher lautet die IPV4-Adresse
169.254.7.17
.
-
-
Starten Sie einen der empfohlenen Webbrowser auf Ihrem PC.
-
Geben Sie in das Adressfeld die IPv4-Adresse ein, beginnend mit
https://
, und drücken Sie Enter, um auf die Anmeldeseite zuzugreifen:https://169.254.XX.YY
.WICHTIG: Starten Sie die IPv4-Adresse mithttps://
.
Fehlerbehebung für Webseiten und Kommunikation
Problem |
Diagnose |
Aktion |
---|---|---|
Die Anmeldung bei den Webseiten ist aufgrund eines verlorenen oder vergessenen Passworts nicht möglich. |
Passwort verloren |
Zurücksetzen des Panel Server auf die Werkseinstellungen. |
Die Webseiten des Panel Server können nicht durchsucht werden. |
Falsche Netzwerkkonfiguration |
Stellen Sie sicher, dass alle IP-Parameter korrekt sind. |
Überprüfen Sie Folgendes: Der Panel Server empfängt Requests. (Pingen Sie den Panel Server über die DOS-Eingabeaufforderung. Geben Sie ping und die IP-Adresse des Panel Server ein. Beispiel: ping |
||
Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungseinstellungen in Ihren Browser-Internetoptionen korrekt sind. |
||
Die Verbindung zwischen dem Panel Server und den Wireless-Geräten wurde getrennt. |
Geräuschbelästigung auf dem Funkfrequenzkanal |
Ändern Sie den Funkfrequenzkanal für die Kommunikation zwischen Wireless-Geräten und dem Panel Server in der Software EcoStruxure Power Commission oder auf den Webseiten des Panel Server. |
Ein Wireless-Gerät wird vom Panel Server nicht erkannt. |
Der Panel Server erkennt diesen Typ von Wireless-Gerät nicht. |
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Liste der unterstützten Geräte befindet. Siehe die jeweiligen Versionshinweise:
|
Der Status der Wireless-Geräte (z. B. Easergy TH110) wird auf den Panel Server-Webseiten oder in der Software EcoStruxure Power Commission nicht aktualisiert. |
Das Wireless-Gerät ist ausgeschaltet oder hat die Kommunikation mit dem Panel Server unterbrochen (z. B. wenn das Wireless-Gerät den Empfangsbereich verlassen hat) und weist den Status Nicht verbunden auf den Webseiten auf. |
|
Ein Modbus-Gerät wird vom Panel Server nicht erkannt. |
Falsche Gerätekonfigurationseinstellungen. |
|
Ein Modbus-Gerät kommuniziert nicht mit dem Panel Server. |
Für zwei Modbus-Geräte im Netzwerk ist die gleiche Server-ID festgelegt. |
Stellen Sie sicher, dass eine Server-ID nicht zweimal im Modbus-Netzwerk verwendet wird. Im entsprechenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Konflikte mit der Software EcoStruxure Power Commission beheben. |
Alarme werden nicht auf der Seite Überwachung und Steuerung der Panel Server-Webseiten angezeigt. |
Das Gerät kann mit einem benutzerdefinierten Modell verknüpft werden. |
|
Der Panel Server kann die Schneider Electric-Cloud nicht erreichen. Netzwerk nicht erreichbar wird in der Verbindungsdiagnose angezeigt. |
Netzwerk- oder Kommunikationskonfiguration fehlerhaft. |
Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk- und Kommunikationseinstellungen richtig festgelegt wurden (z. B. Proxy oder DNS erforderlich, aber nicht definiert). |
Vergewissern Sie sich, dass die Firewall den Netzwerkzugriff und die Netzwerkverbindung vom Panel Server ermöglicht, wobei insbesondere die Ports und Protokolle aktiviert und korrekt konfiguriert sind. |
||
Stellen Sie sicher, dass die Zeit auf der Panel Server-Webseite auf Schneider Electric Cloud eingestellt ist (siehe Datum und Uhrzeit). |
||
Der Panel Server wird von den Schneider Electric-Cloud-Diensten nicht erkannt. |
– |
Vergewissern Sie sich, dass der Port 443 für Cloud-Dienste freigegeben wurde (siehe Parameter für Cloud-Verbindung und -Dienste). Wenn ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf dem Panel Server durchgeführt wurde, wenden Sie sich an Ihr Kundenservicecenter von Schneider Electric, um den Panel Server wieder mit den Schneider Electric-Cloud-Diensten zu verknüpfen. |