DOCA0172IT-18

Configurazione dei sensori ambiente tramite pagine Web

Presentazione

I sensori ambiente possono essere configurati tramite le pagine Web di Panel Server.

Per un elenco completo dei sensori ambientali supportati, vedere le rispettive note di rilascio:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware

Procedura di configurazione

Per configurare i sensori ambiente con le pagine Web del Panel Server, procedere come segue:

  1. Navigare in Impostazioni > Dispositivi wireless > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.

    Risultato: Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con Connesso scritto in verde sotto il nome del dispositivo).

  2. Selezionare il sensore ambiente richiesto per modificare la configurazione.

    Risultato: vengono visualizzati i parametri del sensore.

  3. In base al sensore, se necessario, in Individua, fare clic su Avvia per identificare il sensore specifico nella sua posizione. Il LED del sensore lampeggia per 30 secondi.

  4. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.

  5. Salvare le impostazioni facendo clic sull’icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

NOTA: Quando si salvano le impostazioni, può essere visualizzato un messaggio che indica che è stato raggiunto il 90% della capacità dell’ampiezza di banda wireless o che Panel Server è sovraconfigurato. Seguire le raccomandazioni nel messaggio per aumentare il periodo di comunicazione di un dispositivo particolare o per ridurre il numero di dispositivi wireless.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro Descrizione

Nome

Immettere il nome del dispositivo wireless.

Etichetta (opzionale)

Immettere l’etichetta del dispositivo wireless.

Gamma dispositivo

Sola visualizzazione

Codice prodotto

Sola visualizzazione

Revisione hardware

Sola visualizzazione

Famiglia dispositivi

Sola visualizzazione

Impostazioni di comunicazione

Nome del parametro Descrizione

Periodo di comunicazione (s)

Se disponibile per il dispositivo wireless selezionato, è possibile impostare il periodo di comunicazione a un valore diverso da quello impostato a livello di famiglia di dispositivi. Selezionare un valore compreso tra 60 e 600 secondi dall'elenco. La modifica viene applicata alla successiva comunicazione con il dispositivo.

Modbus virtuale

Nome del parametro Descrizione

ID server virtuale

Immettere l'ID del server virtuale Modbus.

Contestualizzazione

Nome del parametro Descrizione

Utenza

Selezionare l'utenza da monitorare dall'elenco.

Zona

Selezionare la zona nell'elenco, come dati contestualizzati.

Fare clic sull'icona Impostazioni per:

  • Creare una nuova zona

  • Modificare il nome di una zona

  • Eliminare una zona

Per ulteriori informazioni sulla creazione, la modifica e l'eliminazione delle zone, vedere Gestione delle zone.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?