DOCA0172PT-13

Emparelhamento controlado de dispositivos sem fios (PowerTag Energy, HeatTag) através de páginas Web

  1. Todos os dispositivos sem fios no sistema EcoStruxure Panel Server devem estar ligados.

  2. Inicie a página Web do EcoStruxure Panel Server no Web browser.

  3. Inicie sessão nas páginas Web (consulte como aceder às páginas Web).

  4. Navegue para Definições > Dispositivos > Dispositivos sem fios.

  5. Clique em Iniciar análise.

  6. Ligue os dispositivos sem fios, um a um, pela ordem necessária.

  7. Pare a pesquisa quando todos os dispositivos forem detetados ou clique em Iniciar análise novamente para concluir o processo de análise.

    Uma lista de dispositivos emparelhados é apresentada de acordo com a ordem necessária (plano de endereços Modbus).

  8. Selecione o dispositivo sem fios a configurar e clique em Localizar para encontrar o dispositivo no painel.

    Resultado: O LED de estado do dispositivo selecionado pisca a verde rapidamente no painel.

  9. Se um dos dispositivos sem fios localizados não fizer parte da sua seleção, clique em Eliminar para rejeitar o dispositivo.

  10. Quando o emparelhamento estiver concluído, poderá ver a lista de dispositivos sem fios emparelhados na página Web Definições > Dispositivos > Dispositivos sem fios.

  11. Configure os dispositivos sem fios.

    NOTA: O endereço Modbus atribuído aos dispositivos sem fios pode ser alterado depois do processo de emparelhamento ser concluído.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?