DOCA0172IT-15

Modello personalizzato

Panel Server supporta diversi modelli di dispositivi nativi. È inoltre possibile creare e importare un modello personalizzato per gestire un dispositivo Modbus non gestito in modo nativo dai modelli integrati di Panel Server o quando si desidera un modello diverso da quello integrato. Il modello personalizzato è definito mediante lo strumento Web EPC.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?