Benutzerdefinierte Modelle für nachgeschaltete Modbus-Geräte (Modelle Universal und Advanced)
Einführung
Der Panel Server unterstützt die Verwendung von benutzerdefinierten Modellen für nachgeschaltete Modbus-Geräte. Es kann ein benutzerdefiniertes Modell erstellt werden, das ein Modbus-Gerät verwaltet, das nicht nativ von den integrierten Panel Server-Modellen verwaltet wird oder wenn ein anderes als das integrierte Modell erwünscht ist.
Kundenspezifische Modelle dienen nur zur Unterstützung der Anwendungen EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor und EcoStruxure Energy Hub und der Energieserver-Funktionen des Panel Server Advanced. Für andere Anwendungen können benutzerdefinierte Modelle verwendet werden, allerdings ist nur die Visualisierung von Gerätedaten im Überwachungsbildschirm möglich.
Benutzerdefinierte Modelle werden im Webportal-Tool EcoStruxure Power Commission erstellt oder geändert.
Neue und geänderte benutzerdefinierte Modelle werden unter Verwendung der Panel Server-Webseiten in den Panel Server importiert. Informationen zur Verbindung eines neuen Modbus-Geräts oder zur automatischen Erkennung von Modbus-Geräten finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Modbus-Geräten.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal und Advanced.
Einstellen der Parameter
Benutzerdefinierte Modelle sind auf den Panel Server-Webseiten unter verfügbar.
Erstellen eines benutzerdefinierten Modells
Erstellen Sie das benutzerdefinierte Modell mithilfe des Webportal-Tools EcoStruxure Power Commission.
Das benutzerdefinierte Modell enthält Messwerte und Alarme.
Das benutzerdefinierte Gerätemodell muss die folgenden Facetten enthalten:
-
modelingInformation
-
productIdentification
-
measure
-
modbusMapping
-
modbusDataModel
Die benutzerdefinierten Einheiten im benutzerdefinierten Gerätemodell müssen den folgenden Syntaxregeln entsprechen:
-
Maximale Anzahl an Zeichen: 16
-
Verwenden Sie nur Zeichen aus der folgenden Tabelle.
Zeichen | Beschreibung |
---|---|
Alphanumerische Zeichen |
|
/ |
Schrägstrich |
* |
Stern (multiplizieren) |
- |
Minus |
+ |
Plus |
% |
Prozent |
( |
Linke Klammer |
) |
Rechte Klammer |
. |
Punkt |
Ω |
Omega (Ohm) |
µ |
mu (Mikro) |
„Leerzeichen“ |
das Leerzeichen |
° |
Grad, zum Beispiel °C |
Hochskriptzeichen |
|
Exportieren Sie das benutzerdefinierte Modell in eine ZIP-Datei.
Importieren eines benutzerdefinierten Gerätemodells
Um ein zuvor erstelltes und in eine ZIP-Datei exportiertes benutzerdefiniertes Gerätemodell über die Panel Server-Webseiten zu importieren, wählen Sie aus und gehen Sie wie folgt vor:
-
Klicken Sie auf Importieren. Sie können Folgendes importieren:
-
Ein neues benutzerdefiniertes Modell. Hierbei handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Modell, das noch nicht in den Panel Server importiert wurde.
-
Ein geändertes benutzerdefiniertes Modell. Hierbei handelt es sich um eine Änderung eines benutzerdefinierten Modells, das bereits importiert wurde und von den verbundenen Modbus-Geräten verwendet wird.
-
-
Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Gerätemodell aus, das lokal in einer ZIP-Datei gespeichert ist.
Die ZIP-Datei kann sowohl neue als auch geänderte benutzerdefinierte Modelle enthalten. Sie können maximal zwei verschiedene Versionen mit demselben benutzerdefinierten Modellnamen verwenden. Modbus-Geräte verwenden nur eine Version.
Wenn das benutzerdefinierte Modell erfolgreich importiert wurde, wird es in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle aufgeführt.
Ein neues benutzerdefiniertes Modell wird automatisch instanziiert, sodass neue Modbus-Geräte mit diesem benutzerdefinierten Modell hinzugefügt werden können.
Für geänderte benutzerdefinierte Modelle steht die neue Version in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle für eine Verwendung zur Verfügung. Sie wird nicht automatisch instanziiert. Führen Sie eine Aktualisierung durch, um die neue Version auf ausgewählte Modbus-Geräte anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle.
Tabelle der benutzerdefinierten Modelle
Die Tabelle der benutzerdefinierten Modelle zeigt die folgenden Informationen an und ermöglicht Ihnen die Durchführung von Versionsaktualisierungen sowie das Löschen und Exportieren von benutzerdefinierten Modellen:
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Modellname |
Name des importierten benutzerdefinierten Modells. |
Modellversion |
Aktuelle Version des benutzerdefinierten Modells, die von den zugeordneten Modbus-Geräten verwendet wird. |
Verfügbare Version |
Eine alternative Version des benutzerdefinierten Modells, die auf die zugehörigen Modbus-Geräte angewendet werden kann. |
Zugehörige Geräte |
Die Anzahl der dem benutzerdefinierten Modell zugeordneten Modbus-Geräte. Diese Nummer wird aktualisiert, wenn neue Modbus-Geräte manuell oder automatisch erkannt werden. |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Kontextmenü zu öffnen. Welche Elemente angezeigt werden, hängt vom Gerät ab:
|
Unterstützte Funktionen
Die Modbus-Funktionen werden im Anhang beschrieben:
Prüfen der Zuordnung zwischen benutzerdefiniertem Gerätemodell und Modbus-Gerät
Navigieren Sie zu und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus. Im Bereich Informationen zum benutzerdefinierten Gerätemodell werden die folgenden Informationen angezeigt:-
Name des benutzerdefinierten Gerätemodells
-
Version des benutzerdefinierten Gerätemodells