DOCA0172PT-13

Modelos personalizados para dispositivos Modbus a jusante (modelos Universal e Advanced)

Apresentação

O Panel Server suporta a utilização de modelos personalizados para dispositivos Modbus a jusante. Um modelo personalizado pode ser criado para gerir um dispositivo Modbus que não é gerido de maneira nativa pelos modelos integrados do Panel Server ou quando é pretendido um modelo diferente do integrado.

Os modelos personalizados só são dedicados para suportar aplicações EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Energy Hub e funções do servidor de energia Panel Server Advanced. Noutras aplicações, podem ser utilizados modelos personalizados, mas só permitem a visualização de dados do dispositivo no ecrã de monitorização.

Os modelos personalizados são criados ou modificados na EcoStruxure Power Commission ferramenta de portal Web.

Os modelos personalizados novos e modificados são importados no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server. Para ligar um novo dispositivo Modbus ou detetar automaticamente dispositivos Modbus, consulte Adição e remoção de dispositivos Modbus.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Universal e Advanced.

Definir os parâmetros

Os modelos personalizados estão disponíveis nas páginas Web do Panel Server em Definições > Dispositivos Modbus > Modelos personalizados.

Criar um modelo personalizado

Crie o modelo personalizado utilizando a ferramenta do portal Web EcoStruxure Power Commission.

O modelo personalizado contém medições e alarmes.

O modelo de dispositivo personalizado deve conter os seguintes aspetos:

  • modelingInformation

  • productIdentification

  • medição

  • modbusMapping

  • modbusDataModel

Não é possível importar o modelo personalizado para as páginas Web do Panel Server se não seguir estas regras.

As unidades personalizadas no modelo de dispositivo personalizado devem estar em conformidade com as seguintes regras de sintaxe:

  • Número máximo de carateres: 16

  • Utilize apenas carateres da seguinte tabela.

Carateres Descrição

Carateres alfanuméricos

  • Todas as letras maiúsculas de A a Z
  • Todas as letras minúsculas de a a z
  • Todos os números de 0 a 9

/

barra

*

estrela (multiplicar)

-

menos

+

mais

%

percentagem

(

parêntese esquerdo

)

parêntese direito

.

ponto

Ω

omega (ohm)

μ

mu (micro)

"espaço"

o caráter de espaço

°

graus, por exemplo °C

carateres em expoente

  • Todos os números de 0 a 9
  • Carateres de adição e de subtração

Exporte o modelo personalizado para um ficheiro zip.

Importar um modelo de dispositivo personalizado

Para importar um modelo de dispositivo personalizado criado e exportado anteriormente num ficheiro zip, a partir das páginas Web do Panel Server, selecione Definições > Dispositivos Modbus > Modelos personalizados e siga este procedimento:

  1. Clique em Importar. Pode importar:

    • Um novo modelo personalizado. Este é um modelo personalizado que não é atualmente importado para Panel Server.

    • Um modelo personalizado modificado. Trata-se de uma modificação de um modelo personalizado que já é importado e utilizado por dispositivos Modbus ligados.

  2. Selecione um modelo de dispositivo personalizado armazenado a nível local num ficheiro zip.

    O ficheiro zip pode conter modelos personalizados novos e modificados. Pode ter um máximo de duas versões diferentes com o mesmo nome de modelo personalizado. É utilizada apenas uma versão por dispositivos Modbus.

NOTA: É apresentada uma mensagem de erro se o modelo personalizado não estiver em conformidade com as regras de sintaxe (consulte Criar um modelo personalizado).

Quando o modelo personalizado é importado com êxito, é listado na tabela de modelos personalizados.

Um novo modelo personalizado é instanciado automaticamente para que novos dispositivos Modbus possam ser adicionados utilizando esse modelo personalizado.

Para modelos personalizados modificados, a nova versão está disponível para utilização na tabela de modelos personalizados. Não é instanciado automaticamente. Efetue uma atualização para aplicar a nova versão aos dispositivos Modbus selecionados. Consulte a tabela seguinte para obter mais informações.

Tabela de modelos personalizados

A tabela de modelos personalizados apresenta as seguintes informações e permite-lhe efetuar atualizações de versão e eliminar e exportar modelos personalizados:

Coluna Descrição

Nome do modelo

Nome do modelo personalizado importado.

Versão do modelo

Versão atual do modelo personalizado, utilizada pelos dispositivos Modbus associados.

Versão disponível

Uma versão alternativa do modelo personalizado disponível para ser aplicada em dispositivos Modbus associados.

Dispositivos associados

O número de dispositivos Modbus associados ao modelo personalizado. Este número é atualizado quando novos dispositivos Modbus são detetados manual ou automaticamente.

Menu de contexto

Clique neste ícone para abrir um menu de contexto. Os itens apresentados dependem do dispositivo:

  • Modelo de atualização: Clique para atualizar o modelo para a versão disponível.

    NOTA: Depois de atualizar para uma nova versão, a versão original é apresentada na coluna Versão disponível e pode ser instalada novamente nos dispositivos associados clicando novamente no ícone Atualizar.

  • Exportar modelo: Clique para exportar um modelo personalizado para um ficheiro zip.

  • Remover modelo: Clique para eliminar um dispositivo importado anteriormente.

Funções suportadas

As funções Modbus são descritas no anexo:

Verificar a associação entre o modelo de dispositivo personalizado e o dispositivo Modbus

Para verificar que modelo de dispositivo personalizado (caso exista) está associado ao seu dispositivo, navegue para Definições > Dispositivos Modbus e selecione o seu dispositivo na lista. Na secção Informações do modelo de dispositivo personalizado são apresentadas as seguintes informações:
  • Nome do modelo de dispositivo personalizado

  • Versão do modelo de dispositivo personalizado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?