DOCA0172IT-16

Prima connessione con il software EcoStruxure Power Commission

Presentazione

Il software EcoStruxure Power Commission supporta l'autorilevamento del EcoStruxure Panel Server e dei dispositivi collegati.

Procedura di connessione

Procedere come segue per collegarsi al EcoStruxure Panel Server tramite EcoStruxure Power Commission

  1. Scollegare il PC dalla LAN (Local Area Network) e spegnere il Wi-Fi se presente.

  2. Collegare un cavo Ethernet dal PC a Panel Server (vedere Collegamento a Ethernet).

  3. Aprire EcoStruxure Power Commission sul PC.

  4. Fare clic su pannello EcoStruxure Panel Server per avviare l'autorilevamento di EcoStruxure Panel Server.

  5. Identificare EcoStruxure Panel Server selezionando l'indirizzo MAC corretto (vedere l'indirizzo MAC nella parte superiore EcoStruxure Panel Server).

  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina del dispositivo.

  7. Fare clic su Aggiungi dispositivo.

  8. Quando EcoStruxure Panel Server viene visualizzato con le caratteristiche del dispositivo, fare clic sul pulsante verde Connetti.

    Durante la connessione, viene proposto un aggiornamento del firmware. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il firmware. Fare clic sulla croce in alto a destra della finestra per tornare alla pagina del dispositivo.

  9. Quando la connessione è completa, avviare la messa in servizio del EcoStruxure Panel Server

Se il rilevamento automatico non trova Panel Server, consultare Risoluzione dei problemi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?