DOCA0172DE-16

Überblick über die Webseiten des EcoStruxure Panel Server

Der in den EcoStruxure Panel Server integrierte Webserver stellt Webseiten bereit, die Ihnen die Inbetriebnahme von elektrischen Produkten und Systemen ermöglichen, die mit dem EcoStruxure Panel Server in Ihrer Schaltanlage kompatibel sind.

Darüber hinaus bieten die Webseiten Echtzeitdaten und Alarmansichten sowie historische Analysen von Geräten (je nach Modell) für das Energie- und Betriebsmanagement der Einstiegsklasse.

Die Funktionen für elektrische Produkte und die Inbetriebnahmefunktionen bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

  • Definition und Erkennung der im EcoStruxure Panel Server-System installierten Wireless-Geräte (je nach Modell).

  • Definition und Erkennung der Modbus TCP/IP-Geräte mit dem EcoStruxure Panel Server (je nach Modell).

Die Energie- und Betriebsmanagementfunktionen bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

  • Anzeige von Echtzeitdaten und -ereignissen lokal oder extern über einen unterstützten Webbrowser.

  • Anzeige von Trendanalysen anhand historischer Daten von bis zu 3 Jahren (Advanced-Modell).

  • Auswahl der Gerätedaten, die Sie protokollieren möchten, und Einstellung der Protokollierungsintervalle (Advanced-Modell).

  • Export ausgewählter protokollierter Daten auf Ihren PC oder einen SFTP-Server zur weiteren Analyse (Advanced-Modell).

  • Bereitstellung von Daten und Verbesserung der Systemsicherheit durch Passwortschutz und kontrollierten Zugriff auf einzelne Webseiten.

Detaillierte Informationen zu den Webseiten finden Sie unter Verwenden der EcoStruxure Panel Server-Webseiten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?