DOCA0172IT-15

Panoramica sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Il server Web integrato in EcoStruxure Panel Server fornisce pagine Web che consentono la messa in servizio di prodotti e sistemi elettrici compatibili con EcoStruxure Panel Server nel quadro elettrico.

Inoltre, le pagine Web forniscono viste dei dati e degli allarmi in tempo reale e analisi cronologica dei dispositivi (a seconda del modello), per la gestione di base dell'energia e del funzionamento.

Le funzionalità elettriche di messa in servizio e di prodotto consentono di:

  • Definire e rilevare i dispositivi wireless installati nel sistema EcoStruxure Panel Server (a seconda del modello)

  • Definire e rilevare i dispositivi Modbus TCP/IP dal EcoStruxure Panel Server (a seconda del modello)

Le funzionalità di gestione dell'energia e del funzionamento consentono di:

  • Visualizzare in tempo reale dati ed eventi in locale o in remoto tramite un browser Web supportato.

  • Visualizza le tendenze sui dati storici, fino a un periodo di 3 anni (modello Advanced).

  • Selezionare i dati del dispositivo da registrare e impostare gli intervalli di salvataggio (modello Advanced).

  • Esportare i dati salvati selezionati nel PC o in un server SFTP per ulteriore analisi (modello Advanced).

  • Fornire dati e migliorare la sicurezza del sistema tramite protezione con password e accesso controllato alle singole pagine Web.

Per informazioni più dettagliate sulle pagine Web, vedere Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?