DOCA0172PT-15

Definições de rede

Descrição geral

O Panel Server inclui comunicação com fios e sem fios e permite a comunicação em rede. O Panel Server oferece as seguintes interfaces de ligação:

  • Ethernet:

    • Uma porta no modelo Entry

    • Duas portas nos modelos Universal e Advanced

  • Wi-Fi (exceto modelos Wired by Design)

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A configuração da rede é definida da seguinte maneira:

  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Comunicação de rede.

Selecione a configuração da rede adequada para o seu sistema. Se necessário, introduza os parâmetros de cada interface de ligação apresentada.

Para obter informações detalhadas sobre as definições e opções de configuração da rede, consulte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?