DOCA0172DE-13

Go2SE-Landingpage

Einführung

Wenn der QR-Code auf der Vorderseite eines Panel Server mit einem Smartphone gescannt wird, auf dem ein QR-Code-Scanner und eine Internetverbindung verfügbar sind, wird die Go2SE-Landingpage angezeigt.

Beschreibung der Landingpage

Der Zugriff auf die Landingpage erfolgt über Android- und iOS-Smartphones. Die Landingpage zeigt die gleiche Menüliste an, mit kleineren Abweichungen in der Darstellung.

Die Landingpage zeigt Folgendes an:

  • Produktreihe

  • Produktreferenz

  • Produktbeschreibung

  • Seriennummer des Produkts

  • Menüs der Landingpage:

    • Kenndaten

    • Dokumentation

  • Herunterladbare Anwendungen

Das folgende Beispiel zeigt die Landingpage auf einem Android-Smartphone:

@MOP: landing page below (generated from the PAS image in the guide) does not show a serial number. Is it OK like this or should we replace it with a real device?

Kenndaten

Bei Auswahl dieses Menüs können Sie auf ein Produktdatenblatt mit detaillierten Informationen zu Ihrem Panel Server zugreifen.

Dokumentation

Bei Auswahl dieses Menüs können Sie auf technische Publikationen in Verbindung mit dem Panel Server zugreifen.

mySchneider-App

Durch die Auswahl dieser App erhalten Sie Zugriff auf die mobile Anwendung des Schneider Electric-Kundenservice, die mySchneider-App, die auf Android- und iOS-Smartphones heruntergeladen werden kann. Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie in Ihrem App Store. Die Kundenservice-App bietet Self-Service-Anleitungen und einfachen Zugriff auf Support und Informationen von Experten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?