DOCA0172FR-13

Page d'accueil Go2SE

Présentation

Lorsque le code QR en face avant d'un Panel Server est scanné avec un smartphone qui exécute un logiciel de lecture de code QR et qui est connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche.

Description de la page d'accueil

La page d'accueil est accessible à partir de smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.

La page d’accueil affiche les informations suivantes :

  • Gamme de produits

  • Référence du produit

  • Description du produit

  • Numéro de série du produit

  • Menus de la page d'accueil :

    • Caractéristiques

    • Documentation

  • Applications téléchargeables

L'exemple suivant illustre la page d'accueil affichée sur un smartphone Android :

@MOP: landing page below (generated from the PAS image in the guide) does not show a serial number. Is it OK like this or should we replace it with a real device?

Caractéristiques

Ce menu permet d'accéder à une fiche produit contenant des informations détaillées sur votre Panel Server.

Documentation

Ce menu permet d'accéder aux publications techniques associées au Panel Server

Application mySchneider

La sélection de cette application permet d'accéder à l'application mobile du service clientèle de Schneider Electric, mySchneider, laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l'assistance d'experts Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?