DOCA0172ES-12

Servidor Modbus TCP/IP

Presentación

Dispositivos Modbus TCP/IP conectados aguas abajo del Panel Server accesibles desde un sistema SCADA aguas arriba.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry , Universal , y Advanced .

Ajuste de los parámetros

La función de servidor Modbus TCP/IP se ajusta como se indica a continuación:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (EPC)

  • En las páginas web del EcoStruxure Panel Server , en Configuración > Dispositivos Modbus > Configuración de Modbus > Servidor Modbus TCP .

Ajustes del servidor Modbus TCP

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Descripción El software EPC Páginas web

Tiempo de espera de mensajes (ms)

En la configuración de red Modbus, puede establecer el período de tiempo de espera para mensajes del servidor Modbus TCP.

Ajuste utilizado para establecer el tiempo de actividad de una petición Modbus en el Panel Server . Se perderán todos los mensajes anteriores a esta configuración.

Valores de 1000 a 320 000 ms (ajuste predeterminado: 6000 ms)

El valor que establezca para el servidor Modbus TCP debe cumplir las dos condiciones siguientes:

  • Ser igual al tiempo de espera de mensaje definido en el cliente Modbus aguas arriba (SCADA u otro Panel Server ).

  • Ser superior al tiempo de espera definido en Configuración de cliente Modbus del Panel Server (Modbus TCP/IP y Modbus-SL).

Para conocer los ajustes de parámetros recomendados, consulte los detalles a continuación.

En el Panel Server , se recomiendan los siguientes ajustes para el tiempo de espera de mensaje: el valor del tiempo de espera de mensaje para el servidor Modbus TCP debe ser el doble del valor del tiempo de espera de mensaje para el cliente Modbus.

El tiempo de espera de mensaje para el servidor Modbus TCP se denomina Tiempo de espera aguas arriba, mientras que el tiempo de espera de mensaje para el cliente Modbus recibe el nombre de Tiempo de espera aguas abajo, tal como se muestra en el diagrama.

x: Tiempo de respuesta básico del dispositivo final

s: Pequeña cantidad de tiempo adicional (margen)

Tiempo de espera aguas arriba: Ajuste del tiempo de espera del mensaje para el servidor Modbus TCP

Tiempo de espera aguas abajo: Ajuste del tiempo de espera del mensaje para el cliente Modbus

Cómo configurar el tiempo de espera del mensaje en una arquitectura de Panel Server primaria/secundaria

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?