DOCA0172PT-15

Servidor Modbus TCP/IP

Apresentação

Os dispositivos ligados a jusante a partir do Panel Server podem ser acedidos a partir de um sistema periférico a montante através do Modbus TCP/IP.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Universal e Advanced.

Definir os parâmetros

A função do servidor Modbus TCP/IP é definida da seguinte maneira:

  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Dispositivos Modbus > Configuração de rede > Servidor Modbus TCP.

Definições do Servidor Modbus TCP

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro Descrição Software EPC Páginas Web

Tempo limite da mensagem (ms)

Na configuração de rede Modbus, é possível definir o período de tempo limite da mensagem para o servidor Modbus TCP.

Definição utilizada para definir o tempo de vida de um pedido Modbus no Panel Server. Todas as mensagens anteriores a esta definição vão ser ignoradas.

Valores de 1000 a 320 000 ms (predefinição: 6000 ms)

O valor que definiu para o servidor Modbus TCP deve cumprir as seguintes condições:

  • Ser igual ao tempo limite da mensagem definido no cliente Modbus a montante (SCADA ou outro) Panel Server).

  • Ser superior ao tempo limite definido na definição do cliente Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP e Modbus-SL).

Para obter recomendações e mais informações sobre como definir o parâmetro, consulte Definir o tempo limite da mensagem para cliente e servidor Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?