DOCA0172FR-14

Contrôle des sorties et contrôle planifié à partir du cloud

Présentation

AVERTISSEMENT
DÉBUT DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
Limitez le contrôle à distance et/ou planifié aux charges électriques non critiques qui peuvent être laissées sans surveillance en toute sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le contrôle à distance des sorties vous permet de gérer à distance des charges électriques non critiques lorsque le EcoStruxure Panel Server est connecté au service de cloud Schneider Electric.

La fonction permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Exécuter à distance des commandes de contrôle sur un appareil connecté via un appareil PowerTag C IO configuré comme contacteur avec mode de boucle de retour ou de relais à impulsions, en utilisant une application cloud Schneider Electric. Consultez Configuration des appareils de contrôle PowerTag via les pages Web pour plus d'informations sur la configuration d'un contacteur avec mode de boucle de retour ou de relais à impulsions.

  • Envoyer une planification de contrôle lorsque le EcoStruxure Panel Server est connecté au service cloud Schneider Electric. La planification permet au Panel Server d'exécuter à distance des commandes de contrôle programmées, même si la connexion au cloud est interrompue.

    Lorsqu'une planification est reçue et en cours d'exécution, les informations suivantes s'affichent sur les pages Web :

    • Dans l'en-tête de page, Planification du contrôle s'affiche à droite de Service cloud

    • Dans Paramètres > Publication de données > Contrôle à distance des sorties, le curseur est vert.

  • Envoyer au cloud Schneider Electric des mises à jour en temps réel de l'état de l'appareil surveillé.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de contrôle à distance des sorties est activée et désactivée dans les pages Web EcoStruxure Panel Server, sous Paramètres > Publication de données.

  1. Dans Méthode de publication, sélectionnez Services cloud Schneider.

  2. Dans Contrôle à distance des sorties, cliquez sur le curseur pour activer le contrôle à distance des sorties.

  3. Enregistrez les paramètres.

  4. Lisez le message de sécurité qui apparaît et cliquez sur Confirmer ou sur Annuler.

NOTE: La fonction de contrôle à distance des sorties est prise en charge uniquement pour les appareils PowerTag C IO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?