DOCA0172PT-13

Saída e controlo agendado a partir da nuvem

Apresentação

ATENÇÃO
INÍCIO DE FUNCIONAMENTO INESPERADO
Apenas permite o controlo remoto e/ou agendado de cargas para cargas elétricas não críticas que podem ser deixadas sem vigilância em segurança.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

O controlo remoto de saída permite-lhe gerir remotamente cargas elétricas não críticas quando o EcoStruxure Panel Server está ligado ao serviço na nuvem da Schneider Electric.

A função permite:

  • Executar remotamente ordens de controlo num dispositivo ligado através de um dispositivo PowerTag C IO configurado como contactor com modo de ciclo de retorno ou modo de relé de impulsos , utilizando a aplicação na nuvem da Schneider Electric. Consulte Configuração de PowerTag Dispositivos de controlo através de páginas Web para obter mais informações sobre a configuração do contactor com o modo de ciclo de retorno e o modo de relé de impulsos.

  • Envie uma agenda de controlo quando o EcoStruxure Panel Server está ligado ao serviço na nuvem da Schneider Electric. A agenda permite que o Panel Server execute remotamente ordens de controlo agendadas, mesmo se a ligação à nuvem for interrompida.

    Quando é recebida e executada uma agenda, são apresentadas as seguintes informações nas páginas Web:

    • No cabeçalho da página, a opção Programação de controlo é apresentada à direita de Serviço em nuvem

    • Em Definições > Publicação de dados > Saídas do controlo remoto, o controlo deslizante está verde.

  • Envie atualizações em tempo real do estado do dispositivo monitorizado para a nuvem da Schneider Electric.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função de controlo remoto de saída é ativada e desativada nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Publicação de dados.

  1. Em Método de publicação, selecione Serviços em nuvem da Schneider.

  2. Em Controlo remoto de saída, clique no controlo deslizante para ativar o controlo remoto de saídas.

  3. Guardar as definições.

  4. Leia o pop-up da mensagem de segurança e clique em Confirmar ou Cancelar.

NOTA: A função de controlo remoto de saída é suportada apenas para dispositivos PowerTag C IO.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?