DOCA0172FR-15

Présentation de l'interface utilisateur d'EcoStruxure Panel Server

Présentation

L'illustration suivante représente l'interface utilisateur du Panel Server.

  1. En-tête

  2. Menus principaux

  3. Sous-menus

  4. Zone d'affichage

  5. Icône de menu contextuel

En-tête

L'en-tête affiche les informations suivantes en haut de toutes les pages.

  1. Services et état associé

  2. Nom d'utilisateur

  3. Liste déroulante (Langue, Modifier le mot de passe, Déconnexion)

Zone d'en-tête

Description

Nom d'utilisateur

Le nom d'utilisateur est SecurityAdmin, un compte utilisateur disposant de droits d'administrateur tels que la lecture et la modification de la configuration du produit, l'ajout et la suppression d'appareils sans fil et l'accès aux journaux système.

Langue

La langue par défaut des pages Web est l'anglais (États-Unis). D'autres langues sont disponibles dans la liste.

Modifier le mot de passe

Cliquez sur ce bouton pour modifier le mot de passe utilisateur (voir Exigences liées au mot de passe).

Déconnexion

Cliquez pour arrêter la session de l'Panel Server.
Il est recommandé de vous déconnecter de l'Panel Server lorsqu'il n'est pas utilisé.
Vous êtes automatiquement déconnecté après une certaine période d'inactivité.

Noms de service

Les services affichés dépendent du modèle de Panel Server :

  • SFTP

  • HTTPS

  • Echantillonnage des données

  • Service cloud

  • Planification du contrôle

  • Service e-mail (modèle Advanced)

  • Maintenance des données

Etat du service

L'icône indique l'état du service :

  • Service activé et opérationnel

  • Service activé mais inopérant

  • (Service cloud uniquement) :

    • La configuration initiale du Panel Server est terminée, mais ces actions supplémentaires sont nécessaires : publication de la topologie et association du Panel Server du côté de l'application cloud.

    • La configuration distante envoyée par l'application cloud n'est pas valide et est rejetée par le Panel Server. Une erreur est consignée dans le log de diagnostic automatique pour faciliter le dépannage. La publication des données ne démarre pas. Si la publication des données est en cours, elle s'arrête. Des commentaires sont envoyés à l'application cloud qui a envoyé la configuration distante.

  • (tous les services) : Un redémarrage a été initié. L'icône devient verte après un cycle de publication réussi.

  • Opération de maintenance des données en cours. Le nom et l'icône d'état du service disparaissent lorsque l'opération de maintenance des données est terminée.

Menus principaux

Fiches et sous-menus

Les fiches et sous-menus indiquent les sous-niveaux disponibles sous le menu principal sélectionné. Les champs avec une icône en forme d'étoile rouge doivent être renseignés pour garantir le comportement correct de la passerelle et des appareils.

Zone d'affichage

La zone d'affichage affiche le détail de la fiche ou du sous-menu sélectionné(e), avec tous les champs associés.

Icônes

Les icônes de fonction contextuelles dépendent du menu sélectionné.

Icône Action

Ouvre le menu contextuel.

Ferme le menu contextuel.

Sur les pages Paramètres, enregistre les modifications apportées aux paramètres et les applique à l'Panel Server. Permet de mettre à jour un ensemble cohérent de paramètres sur plusieurs pages Web.

  • Si un champ obligatoire n'est pas renseigné, il s'affiche en surbrillance rouge.

  • Si vous saisissez des caractères interdits dans un champ, il s'affiche en surbrillance rouge.

Sur les pages Paramètres, enregistre les modifications apportées aux paramètres sans appliquer la configuration à l'Panel Server.

Icône contextuelle :

  • Sur les pages Paramètres, annule les modifications apportées aux paramètres et rétablit les derniers paramètres enregistrés.

  • Sur les pages Communication réseau, restaure les paramètres de configuration de la communication réseau. Permet de rétablir l'ensemble des paramètres précédemment enregistrés.

Accède à la page de maintenance de l'appareil sélectionné.

Accède à la page des réglages de l'appareil sélectionné.

Accède à la page des données en temps réel de l'appareil sélectionné.

Accède à la page de gestion des données de l'appareil sélectionné.

Accéde à la page d'analyse des tendances.

Accède à la page de surveillance et contrôle de l'appareil sélectionné.

Icônes de surveillance et de contrôle

Icône Description

L'appareil est connecté.

L'appareil n'est pas connecté.

La valeur de mesure des données n'est pas à jour ou n'est pas valide.

Icônes de tendance (page Accueil)

Les icônes de tendance s'affichent sur la page Accueil en fonction des tendances de consommation.

Icône Description

La consommation du produit (par exemple, l'électricité) ou une utilisation sélectionnée (par exemple, l'éclairage) augmente.

La consommation du produit (par exemple, l'électricité) ou une utilisation sélectionnée (par exemple, l'éclairage) diminue.

 

Aucune icône ne s'affiche si le taux de consommation ne change pas.

Icônes d'alarme

Icône Description

Apparition d'alarme de sévérité élevée.

Disparition d'alarme de sévérité élevée.

Apparition d'alarme de sévérité moyenne.

Disparition d'alarme de sévérité moyenne.

Apparition d'alarme de sévérité faible.

Disparition d'alarme de sévérité faible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?