DOCA0172PT-14

Menus da página Web do EcoStruxure Panel Server

Descrição geral

O seguinte diagrama apresenta uma descrição geral da estrutura das páginas Web.

  • Disponível em todos os modelos.
  • Disponível em modelos avançados.

Estrutura do menu Definições

Vista 2

  • * Não está disponível nos modelos Wired by Design.
  • Disponível em todos os modelos.
  • Disponível nos modelos Universal e Avançado.
  • Disponível em modelos avançados.

Para obter mais informações, consulte o menu Definições.

Estrutura do menu Manutenção

Vista 3

  • * Não está disponível nos modelos Wired by Design.
  • Disponível em todos os modelos.
  • Disponível nos modelos Universal e Avançado.

Para obter mais informações, consulte o menu Manutenção.

Menu Página inicial (modelo Advanced)

A página Web do menu Página inicial mostra o consumo de energia do sistema gerido pelo Panel Server.

Por predefinição, o consumo de eletricidade é apresentado durante o período de um dia (ontem, anteontem) e organizado por utilização. Podem ser selecionados outros produtos e períodos.

Os cinco tipos de utilização mais importantes (mais qualquer outro tipo de utilização que também esteja a consumir o produto selecionado) são apresentados, dispostos do consumo mais elevado ao mais reduzido.

Um gráfico circular mostra a distribuição dos cinco principais consumidores. A página Web é apresentada para cada utilização:

  • O consumo do período 1

  • A variação de consumo ao longo do período 1, em comparação com o período 2 (em percentagem)

  • A tendência: aumentar, diminuir (indicado por um ícone de seta) ou plano (sem ícone)

Na Página inicial que o utilizador pode selecionar um produto diferente (por exemplo, gás) e um período diferente (um dia, uma semana ou 4 semanas). Para obter mais informações sobre filtragem, consulte Tendência de dados.

Quando o utilizador inicia sessão iniciada nas páginas Web do Panel Server, a página inicial é apresentada automaticamente se estiverem disponíveis dados históricos.

Para obter mais informações sobre os dados de tendência, clique no ícone Tendência no lado direito da página Web Página inicial para ir para Tendência > Vista agregada.

Menu Notificações (modelo Advanced)

A página Web do menu Notificações apresenta uma lista de alarmes de um período selecionado.

Para obter mais informações, consulte Notificações.

Menu Monitorização e controlo

Descrição geral

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
Não confie apenas nas medições ou no estado do equipamento fornecido nas páginas Web do Panel Server antes de trabalhar no equipamento ou no respetivo interior.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

A página Web do menu Monitorização e controlo apresenta os dispositivos instalados no sistema e associados ao Panel Server.

As informações gerais são apresentadas para cada dispositivo (por exemplo, nome e tipo do dispositivo que comunica com o Panel Server). O botão Seleção do tipo de dados pode ser utilizado para apresentar informações específicas, dependendo do tipo de dispositivo (por exemplo, energia, ambiente ou tensão). Se o botão não estiver visível, desloque-se para a direita.

Num sistema de distribuição elétrica de grande dimensão, a filtragem permite-lhe visualizar dispositivos selecionados utilizando um ou vários dos seguintes filtros:

  • Família de dispositivos

  • Produto

  • Utilização

  • Zona onde o dispositivo está instalado.

Exemplo: Para visualizar o consumo de Energia para dispositivos Medidor de potência,

  • Selecione Medidor de potência na lista Família de dispositivos.

  • Desloque-se para a direita do ecrã e selecione Energia na lista SeleçPower meterão do tipo de dados.

Resultado: As colunas apresentam os vários parâmetros de energia dos dispositivos selecionados. As unidades de cada parâmetro são mostradas junto do nome de cada parâmetro se estiverem disponíveis dados para, pelo menos, um dispositivo na lista apresentada.

Desloque-se para a parte inferior da página para procurar outros dispositivos nas páginas seguintes.

Apresentar dados por dispositivo

Clique no nome de um dispositivo para ver informações específicas desse dispositivo:

  • Informações sobre o dispositivo:

    • Modelo do dispositivo

    • Versão do firmware do dispositivo

    • Número de série do dispositivo

    • Estado da ligação do dispositivo

  • Dados em tempo real do dispositivo:

    • Os dados apresentados dependem do tipo de dispositivo.

    • Os alarmes ativos são apresentados quando as seguintes condições são cumpridas:

      • o alarme está ativo quando acede às páginas Web,

      • o alarme não é reconhecido.

    • Os dados são apresentados por família.

  • Dados avançados

  • Aceda à página de manutenção do dispositivo clicando no ícone Manutenção .

  • Aceda à página de definições do dispositivo clicando no ícone Definições .

  • Aceda à página de gestão de dados, clicando no ícone Base de dados .

  • Aceda aos dados de tendências clicando no ícone Tendências .

Dados em tempo real do dispositivo

No menu Monitorização e controlo, a página Dados avançados do dispositivo selecionado mostra a lista exaustiva de dados relacionados com este dispositivo.

A tabela seguinte apresenta os dados disponíveis por família de medições. A disponibilidade das medições depende do tipo de dispositivo ligado.

Família de dados

Dados na página Web do Panel Server

Potência ativa

Potência ativa total

Potência ativa A

Potência ativa B

Potência ativa C

Fator de potência total

Potência aparente

Potência aparente total

Potência aparente A

Potência aparente B

Potência aparente C

Interruptor

Posição do disjuntor

Indicador de disparo (posição SD)

Contador de disparo (fechado para a posição SD) não redefinível

Falha elétrica de disparo (Fechar > SDE) não redefinível

Corrente

Corrente

Corrente A

Corrente B

Corrente C

Corrente N

Ligação à terra atual

THD de corrente

Corrente A de fundo THD

Corrente B do fundo THD

Corrente C do fundo THD

Corrente N de fundo THD

Entradas integradas

Entrada de estado 1

Entrada de estado 2

Consumo

Fluxo

Saída do estado

Energia

Energia ativa fornecida

Energia ativa recebida

Energia reativa fornecida

Energia reativa recebida

Energia aparente

Energia aparente fornecida

Ambiente

Temperatura

Humidade relativa

Concentração de CO2

Qualidade do ar

Corrente harmónica

Corrente A harmónica de carga

Corrente A harmónica de saída

Corrente B harmónica de carga

Corrente B harmónica de saída

Corrente C harmónica de carga

Corrente harmónica de saída C

Corrente neutra dos harmónicos de saída

Temperatura de IGBT

Placa de temperatura no dispositivo

Temperatura IGBT A

Temperatura IGBT B

Temperatura IGBT C

Isolamento

Isolamento à terra

Capacidade de ligação à terra

Motor

Indicador de disparo

Motor em funcionamento

Modo de funcionamento do motor

Potência reativa

Potência reativa total

Potência reativa A

Potência reativa B

Potência reativa C

Desequilíbrio

Desequilíbrio de corrente A

Desequilíbrio de corrente B

Desequilíbrio de corrente C

Desequilíbrio de corrente N

Desequilíbrio de tensão A-B

Desequilíbrio de tensão B-C

Desequilíbrio de tensão C-A

Desequilíbrio de tensão A-N

Desequilíbrio de tensão B-N

Desequilíbrio de tensão C-N

Tensão

Tensão L-L

Tensão A-B

Tensão B-C

Tensão C-A

Tensão L-N

Tensão A-N

Tensão B-N

Tensão C-N

Temperatura de enrolamento

Enrolamento do transformador de temperatura A

Enrolamento do transformador de temperatura B

Enrolamento do transformador de temperatura C

Menu Tendência (modelo Advanced)

Quando são selecionados dados integrados, como energia, na página Tendência pode visualizar o valor acumulado por hora, dia ou mês. Os valores acumulados são calculados subtraindo o valor no início do intervalo subsequente do valor no início do intervalo de tempo atual.

Por exemplo, se estiver a visualizar a Energia ativa por hora na página Tendências e a Energia ativa às 01h00 é de 200  Wh e às 02h00 é de 300  Wh, os dados acumulados apresentados para Energia ativa à 01h00 são de 100  Wh. Se faltar um dos dois pontos de dados requeridos no cálculo, os dados acumulados não podem ser calculados nem apresentados.

Para obter informações sobre gráficos de tendência, consulte Tendência de dados.

Menu Definições

AVISO
DESEMPENHO DE REDE AFETADO
As definições de Ethernet e/ou Modbus-SL só podem ser modificadas por pessoal qualificado. Execute estas modificações apenas depois de ler e compreender as definições de Ethernet e/ou Modbus-SL.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

A página Web do menu Definições apresenta os submenus das definições de configuração e comunicação. Os menus e submenus nas páginas Web dependem do modelo Panel Server.

Menu Definições

Página Web do menu de navegação

Descrição

Geral

Identificação

Informações sobre a identificação do Panel Server:

  • Nome do dispositivo

  • Gama de dispositivos

  • Modelo do dispositivo

  • Referência comercial

  • Número de série

  • Revisão de hardware

  • Revisão de firmware

Data e hora

Permite definir a data e a hora manualmente ou através de NTP (Network Time Protocol, protocolo de tempo de rede).

Comunicação de rede

Ethernet

Permite-lhe configurar o modo Panel Server Ethernet, incluindo portas e parâmetros IP (IPv4 e IPv6)

DNS

Permite configurar o servidor DNS.

RSTP

Permite que os especialistas de TI configurem o protocolo RSTP.

DPWS

Permite configurar a deteção da rede IP.

Proxy

Permite configurar as definições de proxy da Internet.

Infraestrutura Wi-Fi

Permite configurar as definições de Wi-Fi.

Ponto de acesso Wi-Fi

Permite-lhe configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi.

Serviços

Permite desativar serviços por interface (porta ETH1, porta ETH2 e Wi-Fi)

Dispositivos Modbus

Configuração Modbus

Permite definir as redes Modbus-SL e Modbus TCP/IP.

Modelos personalizados

Permite carregar dispositivos Modbus-SL e Modbus TCP/IP que não são geridos nativamente pelos modelos Panel Server integrados.

Adição de dispositivo

Permite detetar os dispositivos Modbus-SL e Modbus TCP/IP utilizando uma lista seletiva.

Registos lidos

Permite-lhe resolver problemas com a adição de dispositivos Modbus

Dispositivos Modbus

Informações detalhadas sobre cada dispositivo na rede Modbus. As informações (por exemplo, identificação do dispositivo, nome e versão do modelo personalizado, caraterísticas elétricas) e os dados de contextualização (introduzidos pelo utilizador) dependem do tipo de dispositivo.

Dispositivos sem fios

Configuração de rede

Permite definir a rede IEEE 802.15.4 quando é ativada.

Deteção

Permite detetar os dispositivos sem fios na rede IEEE 802.15.4 utilizando uma lista seletiva ou uma deteção não seletiva.

Gestão de medições

Permite definir o intervalo de cálculo da procura de energia e repor os picos de procura de energia.

Dispositivos sem fios

Informações detalhadas sobre cada dispositivo sem fios na rede IEEE 802.15.4. As informações (por exemplo, identificação do dispositivo, nome e versão do modelo personalizado, caraterísticas elétricas) e os dados de contextualização (introduzidos pelo utilizador) dependem do tipo de dispositivo.

Gestão de entrada integrada

Configuração de E/S

Permite configurar as entradas digitais do Panel Server.

Entrada integrada

Permite configurar as entradas/saídas de dispositivos de E/S associados ao Panel Server.

Gestão de dados

Recolha de dados

Permite repor a amostragem de dados dos dispositivos ligados.

Exportação local

Permite exportar os dados recolhidos a nível local num ficheiro .csv. (Disponível apenas no modelo Avançado.)

Dispositivos Modbus

Informações detalhadas sobre amostragem para cada dispositivo na rede Modbus.

As medições e alarmes dependem do tipo de dispositivo.

Dispositivos sem fios

Informações detalhadas sobre amostragem para cada dispositivo sem fios na rede IEEE 802.15.4.

As medições e alarmes dependem do tipo de dispositivo.

Entrada/saída

Informações detalhadas sobre a amostragem de dispositivos ligados às entradas integradas do Panel Server.

As medições e alarmes dependem do tipo de dispositivo.

Publicação de dados

Publicação de dados

Permite definir os meios utilizados para publicar dados e ativar o e-mail do serviço de alarmes

Segurança

Gestão de rede

Permite configurar a funcionalidade de segurança para desativar permanentemente as redes sem fios.

Menu Manutenção

A página Web do menu Manutenção apresenta os submenus das funções de manutenção e diagnóstico, com base nos contadores de diagnóstico.

Menu principal Manutenção

Página Web do menu de navegação

Descrição

Comunicação de dispositivos

Dados de comunicação sobre o Modbus e dispositivos sem fios na rede.

Permite verificar o estado de comunicação do Panel Server com dispositivos a jusante (dispositivos Modbus-SL e sem fios).

Dispositivos Modbus

Apresenta informações sobre e estado do dispositivo selecionado.

Permite eliminar um dispositivo a jusante associado ou emparelhado anteriormente.

Dispositivos sem fios

Entrada incorporada (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Apresenta informações sobre e estado das entradas incorporadas.

Atualização de firmware

Permite-lhe .

  • Obtenha o firmware correto para o seu dispositivo

  • Efetuar uma atualização local do firmware do Panel Server

  • Obter mais informações sobre modelos e documentação do Panel Server

Reiniciar

Permite reiniciar o Panel Server.

NOTA: As páginas Web do Panel Server são desligadas e não podem ser acedidas enquanto o Panel Server estiver a ser reiniciado.

Monitorização do sistema

Apresenta indicadores de estado de funcionamento e desempenho global do Panel Server.

Registos

Permite:

  • Alterar o nível de registo (se solicitado pelo Centro de apoio ao cliente) e transfira os registos parciais num ficheiro .zip.

  • Recolher todos os registos e exportar um relatório detalhado da configuração do Panel Server e um relatório de estado por aplicação interna num ficheiro .zip.

Acesso remoto

  • A secção Acesso remoto permite-lhe fornecer ao Centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric acesso remoto temporário às páginas Web da Panel Server:

    • Depois de contactar o Centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric, pode conceder ao Panel Server acesso ao apoio local da Schneider Electric.

    • É apresentada uma palavra-passe que o utilizador comunica ao apoio local da Schneider Electric.

    • O apoio estabelece ligação ao Panel Server.

    • Assim que clicar no botão Desligar nas páginas Web ou após um período máximo de 3 horas, a palavra-passe deixa de estar ativa e o acesso remoto é terminado.

  • A secção Operação remota permite autorizar uma ligação remota ao Centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric através da nuvem da Schneider Electric. O Centro de atendimento ao cliente consegue estabelecer ligação remota ao Panel ServerMAC address converted into decimal value sem qualquer ação do lado do utilizador, desde que o serviço na nuvem esteja ligado:

    • Ative o botão para alternar para continuar.

    Para obter informações sobre a infraestrutura na nuvem, consulte os serviços em nuvem da Schneider Electric.

Cópia de segurança e restauro

Permite-lhe guardar a configuração atual do Panel Server e restaurá-la.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?