DOCA0172PT-16

Software de monitorização e supervisão Edge

EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

O EcoStruxure Panel Server permite exportar a configuração do painel (lista de dispositivos e endereços de comunicação) para PME ou EPO utilizando o software EcoStruxure Power Commission para eficiência de configuração.

O EcoStruxure Power Monitoring Expert é um pacote de software completo, interoperável e expansível para aplicações de gestão de energia. O software recolhe e organiza dados recolhidos da rede elétrica e apresenta-os como informação significativa e acionável através de uma interface Web intuitiva. Permite partilhar informações com os principais interessados ou em toda a sua operação para influenciar alterações comportamentais que lhe permitem poupar dinheiro.

EcoStruxure Building Operation (EBO)

O EcoStruxure Building Operation é um sistema de gestão predial integrado que fornece as informações práticas necessárias para gerir e otimizar melhor os edifícios, melhorar a eficiência da engenharia e cumprir as necessidades de segurança cibernética. A EcoStruxure Building Operation é uma plataforma de gestão predial aberta que integra vários sistemas de controlo e gestão centralizados em tempo real, que pode abranger um ou muitos edifícios empresariais.

EcoStruxure Power Operation (EPO)

O EcoStruxure Power Operation é um sistema SCADA exclusivamente concebido para ajudar grandes aplicações de distribuição elétrica em instalações como centros de dados, industriais, aeroportos e operações de utilização intensiva de eletricidade para maximizar o tempo de atividade, unir as respetivas redes de média e baixa tensão e integrar a monitorização mecânica. Com uma integração avançada de dados a partir de dispositivos ligados, as capacidades exclusivas do EcoStruxure Power Operation fornecem uma consciência situacional em tempo real e oferecem uma solução de elevado desempenho e resiliência cibernética para a sua rede de energia especializada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?