DOCA0172PT-13

Publicação no servidor HTTPS

Apresentação

O EcoStruxure Panel Server fornece uma ligação segura a um servidor HTTPS com uma autoridade de certificação.

Quando a publicação HTTPS está ativa, a publicação de dados na nuvem ou no SFTP não está disponível.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

A função Publicação está definida nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Publicação de dados > Método de publicação > HTTPS.

Publicação HTTPS Definições

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro

Definições

Descrição

Informações de ligação

Servidor

O nome do anfitrião do servidor HTTPS pode ser definido como o valor do endereço IP ou como, por exemplo, myHTTPSserver.mydomain.com.

Porta

Utilizado para definir a porta TCP do servidor HTTPS.

Caminho

Utilizado para introduzir o caminho que deve ser utilizado no servidor HTTPS para publicação de dados. Por exemplo, se /home/user/ for o diretório predefinido para o servidor HTTPS e, em seguida, o caminho configurado com /myHTTPSPath publica em /home/user/myHTTPSPath.

Nome do campo

Utilizado para especificar o valor da parte do parâmetro de nome da secção de dados de formulário incluída no ficheiro que está a ser publicado. Por predefinição, o nome do campo é ficheiro de dados1. O nome do campo é necessário para comunicar com o servidor HTTPS.

Método de ligação

Botão de opção utilizado para ativar a autenticação de ID.

Nome de utilizador

Utilizado para escrever o nome de utilizador para acesso ao servidor HTTPS.

Palavra-passe

Utilizado para escrever a palavra-passe de acesso ao servidor HTTPS.

Testar ligação

Botão utilizado para testar a ligação ao servidor HTTPS.

Definições de publicação

Formato de publicação

Utilizado para selecionar o formato de ficheiro exportado:

Período de publicação

Utilizado para selecionar a frequência de publicação para o servidor HTTPS (predefinição: 1 h).

Iniciar

Botão utilizado para ativar a publicação de dados no servidor HTTPS.

Ligação ao servidor HTTPS

Para ligar o Panel Server a um servidor HTTPS:

  1. No servidor HTTPS, configure uma ligação para a publicação de dados a partir do Panel Server.

  2. Em Definições > Comunicação de rede > Proxy , clique em Proxy HTTPS e introduza as informações necessárias.

  3. Na página Web Definições > Publicação de dados, selecione HTTPS como Método de publicação.

    Por predefinição, as publicações de dados HTTPS (formato de ficheiro CSV ou JSON) são armazenadas na parte superior da árvore hierárquica de ficheiros do servidor HTTPS. Se personalizar o caminho do ficheiro para o armazenamento de dados, certifique-se de que o caminho é criado e validado no servidor HTTPS. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do seu servidor HTTPS.

  4. Antes de ligar ao servidor HTTPS, preencha as informações na secção Informações de ligação. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar.

  5. Clique em Testar ligação.

    NOTA: Se for a primeira vez, o Panel Server liga a este servidor HTTPS, é apresentada uma mensagem e solicita que confirme a autenticidade do servidor HTTPS. Verifique se o certificado do servidor HTTPS é emitido por uma das autoridades de certificação fidedignas (Anexo F). O seu departamento de TI deve poder fornecer estas informações. Se o certificado do servidor não estiver em conformidade, não publique por HTTPS.
  6. Depois do teste ser efetuado, a página Web do Panel Server apresenta informações:

    • Em caso de êxito, um ficheiro foi carregado com êxito no servidor HTTPS.

    • Em caso de disfunção, verifique os parâmetros do servidor HTTPS, as credenciais de utilizador e os privilégios de acesso de escrita no servidor HTTPS.

  7. Para publicar dados, defina Definições de publicação e clique em Iniciar.

    Resultado: Os dados de amostragem dos dispositivos, relativos ao período de amostragem selecionado, são publicados para HTTPS, no Formato de ficheiro CSV ou Formato JSON. Um máximo de um mês de dados (Entry ou Universal) ou três meses de dados (Advanced) são publicados no servidor HTTPS. Se a amostragem de dados tiver sido ativada antes deste período, os dados mais antigos não são publicados.

  8. Se atualizar o servidor HTTPS, a impressão digital do servidor HTTPS é alterada. Neste caso, clique em Testar ligação para pode ligar novamente ao servidor HTTPS.

Desligar dos serviços de publicação

Para desligar o Panel Server a partir do servidor HTTPS, clique em Parar.

A desconexão do serviço permite-lhe ligar a outro serviço de publicação.

Formato de ficheiro da publicação CSV

Um ficheiro .csv é produzido por um dispositivo a jusante e inclui medições configuradas com o mesmo período de amostragem.

O nome dos ficheiros CSV que são exportados segue a convenção de nomenclatura ReducedID_DeviceName_DateTime.csv em que:

  • ReducedID

    é o identificador interno do dispositivo, que garante que os ficheiros produzidos são únicos para dispositivos que partilham o mesmo nome (por exemplo, 10_mb, 21_zd).
  • DeviceName é o nome atribuído ao dispositivo a jusante.

  • DateTime é o carimbo de data/hora correspondente ao momento em que o ficheiro foi publicado, expresso ao milissegundo no formato YYYYMMDDhmmssSSS.

  • São permitidos apenas os seguintes carateres no nome de ficheiro .csv: UTF-8 e ASCII básico (32 a 7F, excluindo \ / : * ? " < > |). Os carateres não suportados serão substituídos pelo ~.

Exemplo: Considerando o seguinte nome de ficheiro:
11_mb_F160 3P 3P+N_20221104084830994.csv em que:

  • ReducedID é 11_mb.

  • DeviceName é F160 3P 3P+N, o nome do dispositivo.

    NOTA: Este nome é o valor predefinido (modelo do produto) se o utilizador não o tiver atualizado.

  • DateTime é 20221104084830994, o que significa que o ficheiro foi publicado a 4 de novembro de 2022 às 8:48:30.994.

O conteúdo do ficheiro .csv só fornece suporte à codificação de carateres padrão UTF-8 para o nome do dispositivo, nome do evento, nome da medição e nome do ficheiro.

As aspas em todos os campos de dados do ficheiro .csv ajudam a garantir a compatibilidade com carateres especiais.

Para obter detalhes e exemplos do ficheiro .csv, consulte Anexo D Formatos de ficheiros de publicação SFTP e HTTPS.

Formato de ficheiro da publicação JSON

É criado um ficheiro .json, que inclui medições de vários dispositivos a jusante configurados com o mesmo período de amostragem.

O nome do ficheiro JSON exportado segue a convenção de nomenclatura DataHora.json em que DateTime é o carimbo de data/hora correspondente ao momento em que o ficheiro foi publicado, expresso ao milissegundo no formato YYYYMMDDhmmssSSS.

Para um exemplo de um ficheiro .json, consulte Anexo D Formatos de ficheiros de publicação SFTP e HTTPS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?