Sicherheitsempfehlungen für die Außerbetriebnahme
Außerbetriebnahme
Der EcoStruxure Panel Server wird mit vertraulichen Informationen wie Benutzerkonto-IDs, IP-Adressen, WiFi-Passwörtern und kryptografischen Schlüsseln konfiguriert.
Bei der Entsorgung des EcoStruxure Panel Server muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um sicherzustellen, dass sensible oder vertrauliche Informationen nicht offengelegt oder wiederverwendet werden können.
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
Wenn Sie das folgende Verfahren durchführen, werden alle gespeicherten Daten (einschließlich Protokolle und Schlüssel) gelöscht.
HINWEIS |
---|
GEFAHR EINES IP-ADRESSKONFLIKTS
Trennen Sie den EcoStruxure
Panel Server von allen Ethernet-Netzwerken, bevor Sie die IP-Einstellungen
auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beeinträchtigung
der Kommunikation führen.
|
Um den EcoStruxure Panel Server vollständig zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor, um alle Konfigurationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:
-
Heben Sie die Kopplung aller Wireless-Geräte mit dem EcoStruxure Panel Server auf.
-
Schalten Sie den EcoStruxure Panel Server ein und halten Sie die Neustart-Taste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt.
Ergebnis: Die Status-LED leuchtet permanent orange und blinkt schnell orange, sobald das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen eingeleitet wird. -
Lassen Sie die Taste los, sobald die Status-LED schnell orange zu blinken beginnt.
- Bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
oder brechen Sie den Vorgang ab:
-
So bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:
Drücken Sie die Taste innerhalb von 5 Sekunden erneut.
Ergebnis: Die Status-LED blinkt schnell grün und zeigt an, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung bestätigt wurde. -
So brechen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ab:
Warten Sie, bis die Status-LED schnell rot blinkt.
-
-
Warten Sie, bis der Neustart des EcoStruxure Panel Server abgeschlossen ist:
-
Die Status-LED leuchtet permanent orange, während der EcoStruxure Panel Server gestartet wird.
-
Die Status-LED leuchtet permanent grün, während sich der EcoStruxure Panel Server im Normalbetrieb befindet.
-