Comunicação Ethernet
Apresentação
O Panel Server suporta os seguintes protocolos de aplicação na Ethernet:
-
Modbus TCP/IP: O Modbus TCP/IP é um protocolo que fornece comunicação cliente/servidor entre dispositivos através de uma ligação Ethernet. Modbus TCP/IP é utilizado para trocar dados através da porta TCP que foi configurada (porta 502 por predefinição).
-
Protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS): HTTPS é uma variante do protocolo HTTP (Standard Web Transfer Protocol) que adiciona uma camada de segurança aos dados em trânsito através de uma ligação de protocolo SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security). O HTTPS permite a comunicação encriptada e ajuda a proteger a ligação entre um utilizador remoto e o Panel Server.
-
Cliente SFTP (Secure File Transfer Protocol): SFTP é uma variante do protocolo de transferência de ficheiros padrão (FTP) que utiliza a encriptação segura da shell para fornecer um elevado nível de segurança para a transferência de ficheiros.
-
Protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol): RSTP é uma versão avançada do protocolo STP (Spanning tree protocol), um protocolo de camada de ligação executado em pontes ou alternadores (Panel Server Universal e Advanced).
O modelo Entry tem uma porta Ethernet.
Os modelos Universal e Advanced têm duas portas Ethernet. As portas Ethernet podem ser configuradas de duas maneiras:
-
Modo comutado:
-
Ambas as portas Ethernet pertencem à mesma rede.
-
Uma função de comutação Ethernet está ativada.
-
O RSTP pode ser configurado e ativado.
-
-
Modo separado:
-
Ambas as portas Ethernet estão ligadas a redes locais (LAN) separadas.
-
As portas estão isoladas umas das outras, ou seja, nem o router nem os pacotes de reencaminhamento são ativados da perspetiva do TCP/IP.
-
O encaminhamento Modbus pode ser ativado a partir da porta ETH1 para ETH2 ativando o serviço Modbus no ETH1.
-
O encaminhamento Modbus pode ser ativado a partir da porta ETH2 para ETH1 ativando o serviço Modbus no ETH2.
-
Disponibilidade
A função de comunicação Ethernet está disponível no Panel Server Entry, Universal e Advanced.
Configuração do modo comutado (modelos Universal e Advanced)
No modo comutado, ambas as portas Ethernet (ETH1, ETH2) partilham as mesmas definições. O Panel Server tem um único endereço IP exclusivo aplicado a ambas as portas Ethernet. Os dispositivos ligados a uma das portas Ethernet pertencem à mesma rede Ethernet.
A utilização de duas portas simplifica a cablagem, por exemplo:
-
Uma porta pode ser ligada a um comutador na rede local.
-
Uma porta pode ser utilizada para ligar um computador para operações de configuração ou ligar localmente um dispositivo de recolha de dados a uma porta Ethernet.
-
Vários dispositivos Ethernet que dependem do interruptor de hardware incorporado no interior do Panel Server pode ser encadeado. O encadeamento em cascata permite que dispositivos localizados em ambos os lados do Panel Server comuniquem entre si como parte da mesma rede.
O seguinte diagrama ilustra uma arquitetura de ligação em cadeia com configuração de porta Ethernet no modo comutado. Ambas as portas Ethernet estão ligadas entre si utilizando o interruptor Panel Server Ethernet interno. Isto permite que dispositivos localizados a montante ou a jusante a partir do Panel Server comuniquem entre si como parte da mesma rede.
-
Panel Server
-
Software de supervisão e monitorização de ponta (por exemplo, EcoStruxure Power Monitoring Expert ou EcoStruxure Power Operation) ou serviços em nuvem da EcoStruxure (por exemplo, EcoStruxure Resource Advisor)
-
Dispositivos com fios
-
Dispositivos sem fios
Área de comunicação IP em que as portas ETH1 e ETH2 pertencem à mesma rede IP.
Configuração do modo SIP communication area whereeparado (modelos Universal e Advanced)
No modo Separado, é atribuída uma rede IP a cada porta Panel Server Ethernet e cada rede IP atribui um endereço IP ao Panel Server. O modo separado é utilizado para segregar os dispositivos Modbus TCP/IP a jusante ligados ao ETH2 a partir de sistemas de comunicação a montante ligados à porta ETH1. Não existem pacotes de router ou de reencaminhamento ao nível da rede. Só pode ser ativado o encaminhamento Modbus.
As duas portas Ethernet têm definições diferentes e funcionam de maneira independente.
ETH1 é a porta utilizada para publicação de dados numa aplicação na nuvem ou num sistema SCADA. Ethernet port and each IP network assigns an IP address to theEsta porta pode ser configurada no cliente DHCP ou endereço IPv4 estático. O serviço Modbus pode ser desativado se o sistema a montante for uma aplicação na nuvem ou um Web browser para aceder às páginas Web do Panel Server. O serviço Modbus tem de ser ativado se o sistema a montante for um SCADA ou um sistema de gestão de edifícios utilizando a comunicação Modbus TCP/IP.
ETH2 é a porta utilizada para recolha de dados para ligar dispositivos Modbus TCP/IP a jusante para recolha de dados a uma aplicação em nuvem ligada à porta ETH1 ou gestão por um sistema SCADA ligado a ETH1. Ethernet port and each IP network assigns an IP address to theEsta porta pode ser configurada no cliente DHCP ou endereço IPv4 estático. O serviço Modbus tem de ser ativado no ETH1 em caso de ligação a um sistema SCADA. Recomenda-se que o desative no caso de ligação a uma aplicação na nuvem.
O seguinte diagrama ilustra uma arquitetura com a configuração da porta Ethernet no modo separado.
-
Panel Server
-
Software de monitorização e supervisão de ponta, como serviços em nuvem da EcoStruxure Power Monitoring Expert ou EcoStruxure Power Operation ou EcoStruxure, como EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor
-
Dispositivos com fios
-
Dispositivos sem fios
Definir os parâmetros
AVISO |
---|
DESEMPENHO DE REDE AFETADO
As definições de Ethernet só podem ser
modificadas por pessoal qualificado. Só pode efetuar estas alterações
depois de ler e compreender as definições de Ethernet.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
|
A função de comunicação Ethernet é definida da seguinte maneira:
-
Com o software EcoStruxure Power Commission
-
Nas páginas Web do Panel Server, em
Definições de Ethernet (modelos Universal e Advanced)
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|
Configuração da porta Ethernet | Permite selecionar
o modo de configuração Ethernet:
|
✔ | ✔ |
Definições de configuração de IP
As definições de configuração de IP estão disponíveis da seguinte forma:
-
Para o modelo Entry: definições da porta ETH1
-
Para os modelos Universal e Advanced:
-
No caso do modo Separado: Definições da porta ETH1 e Definições da porta ETH2
-
No caso do modo Comutado: Definições de portas comutadas
-
Parâmetro | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|
Estado da interface |
NOTA: Definição não editável.
|
✔ | ✔ |
Endereço MAC |
O endereço MAC (Media Access Control) é um identificador exclusivo para cada porta Panel Server. O endereço MAC está assinalado na parte dianteira do Panel Server. NOTA: Definição não editável.
|
✔ | ✔ |
Ativação IPv |
Permite ativar/desativar a configuração IPv6 (ativada por predefinição). @experts:
validate the following Note. Is the terminology correct?
NOTA: Quando IPv4 e IPv6 são ativados, as portas respondem a
pedidos a montante de um sistema de limite em endereços IPv4
ou IPv6.
|
– | ✔ |
Endereço IPv6 |
Mostra o endereço IPv6. Definição não editável. NOTA: Apresentado
quando o parâmetro Ativação IPv6 está ativado.
|
✔ | ✔ |
Definições de IPv4
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|
Modo de atribuição |
Permite selecionar o modo de atribuição IPv4:
|
✔ | ✔ |
Endereço IPv4 |
Permite introduzir o endereço IP estático do Panel Server quando o parâmetro Modo de atribuição é definido como Estático. |
✔ | ✔ |
Máscara de rede |
Permite introduzir o endereço da máscara de rede IP de Ethernet da rede quando o parâmetro Modo de atribuição é definido como Estático. |
✔ | ✔ |
Definições do gateway
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|
Modo de atribuição |
A configuração do gateway é igual às Definições do modo de configuração IPv4 e não é editável:
NOTA: O gateway integra um cliente DHCP que recebe a configuração
de IP do servidor DHCP.
|
✔ | ✔ |
Gateway |
Permite introduzir manualmente o endereço IP do gateway (router) quando o parâmetro Estático. estiver definido como |
✔ | ✔ |