Firmwareaktualisierung
Einführung
Aktualisieren Sie den Panel Server auf die neueste Version, um:
-
die neuesten Funktionen zu erhalten
-
mit Sicherheitspatches auf dem Laufenden zu bleiben
-
dem Schneider Electric Customer Care Center den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten zu ermöglichen
RAC-Zertifikate (Fernzugriffskontrolle) für jede Firmwareversion sind bis zu den in der Tabelle angegebenen Daten gültig.
Panel Server - Firmwareversion Gültigkeitsdatum des Remote-Access-Zertifikats 002.001.000
24. November 2025
002.000.000
22. Mai 2025
001.010.000
20. Januar 2025
Verwenden Sie die aktuelle Version von EcoStruxure Power Commission, um Ihr Produkt auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren. Eine Firmwareaktualisierung kann auch über die integrierten Webseiten durchgeführt werden.
Alle Firmwareversionen für den Panel Server werden über die Public-Key-Infrastruktur von Schneider Electric zur Gewährleistung der Integrität und Authentizität der Firmware auf dem Panel Server signiert.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.
Überprüfen der Firmwareversion
-
Mit der Software EcoStruxure Power Commission
-
Auf den Panel Server-Webseiten unter
Das jeweils neueste Sicherheitspatch ist auch auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten verfügbar. Es handelt sich hierbei um die niedrigste Firmwarerevision, auf die der Panel Server heruntergestuft werden kann, ohne zurzeit installierte Sicherheitspatches zu entfernen.
Kompatibilität der Firmware
Sie finden die Gerätefirmware-Baseline für alle Kommunikationsgeräte in der Schaltanlage, um die Kompatibilität der Firmwareversionen zu prüfen, im Menü Informationen der Software EcoStruxure Power Commission.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der zu installierenden Firmware die folgenden Kriterien und wählen Sie die entsprechende Firmware aus:
-
EcoStruxure Panel Server-Modell:Entry, Universal, Universal Wired by Design oder Advanced.
-
Hardwareversion: 001.000.000 oder 002.000.000. Informationen zur Überprüfung der Hardwareversion finden Sie im entsprechenden Abschnitt.
Aktualisieren der Firmware
Zur Aktualisierung der Firmware des Panel Server stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
-
Software EcoStruxure Power Commission
(empfohlen) -
Webseiten des Panel Server
Für weitere Informationen zum Aktualisieren der Panel Server-Firmware siehe die jeweiligen Versionshinweise:
-
DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise
-
DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise
-
DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise