DOCA0172PT-13

Descrição do hardware

Panel Server Entry

Parte dianteira

Parte inferior

Parte superior

       
   
  1. LED de estado do Panel Server

  2. Botão Reiniciar

  3. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo para utilização em reivindicação segura do Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  4. LED Ethernet 1: Velocidade

  5. LED Ethernet 2: Atividade

  6. Porta de comunicação Ethernet

  7. Bloco terminal de fornecimento de energia

  8. Endereço MAC e número de série

Para obter informações sobre a instalação do Panel Server Entry, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ76760.

Panel Server Universal

Parte dianteira

Parte inferior

Traseira

       

Parte superior

 
  1. Bloco terminal de fornecimento de energia

  2. Bloco terminal de entradas digitais (PAS600L)

  3. LED de estado do Panel Server

  4. Botão Reiniciar

  5. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo para utilização em reivindicação segura do Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  6. Porta de comunicação RS485 Modbus

  7. LED Ethernet 1: Velocidade

  8. LED Ethernet 2: Atividade

  9. Porta de antena Wi-Fi externa

  10. Porta de comunicação Ethernet 1

  11. Porta de comunicação Ethernet 2

  12. Ligação à terra

  13. Endereço MAC e número de série

Para obter informações sobre a instalação de Panel Server Universal, consulte a ficha de instruções relevante disponível no Website da Schneider Electric: GDE74119

Panel Server Universal Wired by Design

Parte dianteira

Parte inferior

Traseira

       

Parte superior

 
  1. Bloco terminal de fornecimento de energia

  2. Bloco terminal de entradas digitais (PAS600LWD)

  3. LED de estado do Panel Server

  4. Botão Reiniciar

  5. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo para utilização em reivindicação segura do Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  6. Porta de comunicação RS485 Modbus

  7. LED Ethernet 1: Velocidade

  8. LED Ethernet 2: Atividade

  9. Porta de comunicação Ethernet 1

  10. Porta de comunicação Ethernet 2

  11. Ligação à terra

  12. Endereço MAC, número de série e versão de hardware HW: V2.0

Para obter informações sobre a instalação de Panel Server Universal Wired by Design, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: PKR28607.

Panel Server Advanced

Parte dianteira

Parte inferior

Traseira

       

Parte superior

 
  1. Bloco terminal de fornecimento de energia (PAS800, PAS800L)

  2. Bloco terminal de entradas digitais (PAS800L)

  3. LED de estado do Panel Server

  4. Botão Reiniciar

  5. Código QR para obter informações do produto (incluindo código do dispositivo para utilização em reivindicação segura do Panel Server a partir de aplicações na nuvem)

  6. Porta de comunicação RS485 Modbus

  7. LED Ethernet 1: Velocidade

  8. LED Ethernet 2: Atividade

  9. Porta de antena Wi-Fi externa

  10. Porta de comunicação Ethernet 1

  11. Porta de comunicação Ethernet 2

  12. Ligação à terra

  13. Endereço MAC e número de série

  14. Porta da antena IEEE 802.15.4 externa (PAS800, PAS800L)

Para obter informações sobre a instalação do Panel Server Advanced, consulte a ficha de instruções relevante disponível no Website da Schneider Electric

Para obter informações sobre a instalação do Panel Server Advanced, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: JYT24469.

@writer: uncomment following list and adjust content above when HWV2 is available

Versão do hardware

Os novos modelos do Panel Server, PAS600LWD e PAS600PWD são lançados com a versão de hardware 002.000.000.

Para identificar a sua versão de hardware, efetue uma das seguintes ações:

  • As informações impressas na parte superior do Panel Server:

    • Versão de hardware 001.000.000: Endereço MAC e número de série

    • Versão de hardware 002.000.000: Endereço MAC, número de série e HW: V2.0

  • Nas páginas Web do Panel Server num dos seguintes caminhos:

    • Definições > Geral > Identificação > Revisão do hardware

    • Manutenção > Atualização do firmware > Revisão do hardware

LED de estado do Panel Server

O LED indica o modo de funcionamento do Panel Server.
Indicação LED Descrição
Panel Server desligado.

O Panel Server está a ligar. O sistema é inicializado em 2  minutos.

O Panel Server está a funcionar normalmente.

Foi detetada uma avaria ligeira. Estabeleça ligação ao software Panel Server para efetuar um diagnóstico.

Foi detetado um mau funcionamento grave. O Panel Server deve ser substituído.

LED de estado da Ethernet

A combinação dos dois LED de uma porta RJ45 indica o estado de comunicação Ethernet do Panel Server.

LED Ethernet

Descrição

LED 1: Velocidade

LED 2: Atividade

Sem comunicação Ethernet

Comunicação Ethernet de 10 Mb ativa

Comunicação Ethernet de 100 Mb ativa

Botão Reiniciar

Para reiniciar o Panel Server:

  1. Mantenha o botão premido durante mais de 10 segundos e depois liberte-o.

    Resultado: O LED de estado é apresentado a laranja fixo.

  2. Aguarde até o Panel Server ser reiniciado por completo:

    1. O LED de estado permanece fixo a laranja enquanto o Panel Server é reinicializado.

    2. O LED de estado fica verde fixo quando o Panel Server está no modo de funcionamento normal.

Código QR

Quando o código QR na parte dianteira de um Panel Server é pesquisado com um smartphone ligado à Internet, a página de destino de Go2SE é apresentada.

A página de destino apresenta:

  • Informações sobre o Panel Server

  • Uma lista de menus

Deteção de adulteração

Uma etiqueta indicadora de adulteração ajuda a detetar acesso físico não autorizado ao Panel Server. Esta etiqueta é cinzenta claro com Schneider Electric escrito a preto.

A figura que se segue ilustra a posição da etiqueta com indicação de adulteração (A) fixada no lado direito do Panel Server:

Antes de instalar, utilizar, efetuar a reparação ou manutenção do EcoStruxure Panel Server, verifique a integridade da etiqueta com indicação de adulteração.

Antena Wi-Fi externa (opcional)

A antena Wi-Fi externa é uma opção para

  • Panel Server Universal (exceto os modelos Wired by Design)

  • Panel Server Advanced

Utilize a antena Wi-Fi externa em casos de utilização específicos, por exemplo, quando o Panel Server é instalado num quadro de distribuição com divisórias metálicas e uma porta. A antena melhora a qualidade do sinal de radiofrequência.

Ligue a antena Wi-Fi (referência PASA-ANT1) na parte inferior do Panel Server e instale a antena no teto do quadro elétrico.

Para obter informações sobre a instalação da antena externa, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ58425.

Para obter informações sobre a comunicação Wi-Fi no sistema Panel Server, consulte DOCA0289•• Arquiteturas de comunicação sem fios com EcoStruxure Panel Server - manual de conceção.

Antena IEEE 802.15.4 externa (opcional)

A antena IEEE 802.15.4 externa é uma opção do Panel Server Advanced.

Utilize a antena IEEE 802.15.4 externa em casos de utilização específica, por exemplo, quando o Panel Server Advanced é instalado num quadro de distribuição com divisórias metálicas e uma porta e alguns dispositivos sem fios estão situados num local diferente. A antena estende a rede sem fios para fora do quadro de distribuição.

Ligue a antena IEEE 802.15.4 (referência PASA-ANT1) na parte superior do Panel Server Advanced e instale a antena no teto do quadro elétrico.

Para obter informações sobre a instalação da antena externa, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric: NNZ58425.

Para obter informações sobre comunicação sem fios no sistema Panel Server, consulte DOCA0289•• Arquiteturas de comunicação sem fios com EcoStruxure Panel Server - manual de conceção.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?