DOCA0172IT-14

Comunicazione IEEE 802.15.4

Presentazione

In un sistema EcoStruxure in cui i dispositivi wireless IEEE 802.15.4 sono collegati a un Panel Server, questi dispositivi wireless sono necessari per supportare i livelli di compatibilità elettromagnetica in base allo standard IEEE 802.15.4 per prestazioni adeguate del dispositivo. Per informazioni dettagliate sui dispositivi wireless IEEE 802.15.4 Schneider Electric supportati, vedere le relative note di rilascio del firmware Panel Server:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware

PERICOLO
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Utilizzare la comunicazione IEEE 802.15.4 solo con ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ e altri dispositivi qualificati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I dispositivi di comunicazione wireless IEEE 802.15.4 offrono una soluzione di misurazione compatta e ad alta densità, con numerosi dati precisi per i sistemi degli edifici. Questi dispositivi wireless possono inviare temperatura, umidità, energia, corrente, tensione e fattore di potenza a Panel Server.

I dispositivi wireless sono collegati a valle di Panel Server.

Il numero massimo di dispositivi wireless collegabili a un Panel Server è indicato in dettaglio nell'argomento correlato.

Panel Server Advanced può essere collegato a un'antenna esterna IEEE 802.15.4 per estendere la rete wireless.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di comunicazione IEEE 802.15.4 è impostata come segue:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi wireless

Impostazioni di configurazione

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA O FUNZIONAMENTO ALTERATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quando si installa un Panel Server in un armadio metallico e lo si collega a un'antenna esterna IEEE 802.15.4, non installare l'antenna all'interno dell’armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione installati in un armadio metallico può essere alterato da un alto livello di potenza di trasmissione di radiofrequenza della rete IEEE 802.15.4.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Impostazioni Descrizione Software EPC Pagine Web
Impostazioni della rete Wireless Attivazione wireless

Consente di attivare/disattivare la trasmissione wireless di Panel Server (disattivata per impostazione predefinita).

Channel mode

Consente di specificare la modalità di selezione del canale IEEE 802.15.4:

  • Quando si seleziona Auto (impostazione predefinita), il canale più appropriato viene selezionato automaticamente da Panel Server.

  • Quando si seleziona Manuale, configurare i parametri wireless:

    1. Selezionare il canale richiesto dall'elenco dei canali.

      @M-OP: Is there a channel list or can you type any value?

    2. Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando Salva.

Canale

Immettere il numero del canale.

Selezione dell'antenna

Consente di selezionare il tipo di antenna IEEE 802.15.4 utilizzata nell'architettura:

  • Interno (antenna Panel Server interna) (impostazione predefinita)

  • Esterna (antenna Panel Server esterna, modello Advanced opzionale)

  • Entrambe (antenne interne ed esterne vengono utilizzate con Panel Server Advanced.)

Potenza di trasmissione

Il livello di potenza di uscita non può essere modificato quando si utilizza l'antenna interna o entrambe (interna ed esterna).

La potenza di uscita può essere impostata solo quando un'antenna esterna IEEE 802.15.4 è collegata a un Panel Server Advanced:

  • Se Selezione dell'antenna è impostata su Interna o Entrambe, è utilizzata l'antenna interna, quindi il livello è basso (impostazione non modificabile).

  • Se Selezione dell'antenna è impostato su Esterna, impostare la potenza di trasmissione su Livello basso o Livello alto in base alla rete.

NOTA: Se si installa un Panel Server collegato a un'antenna esterna IEEE 802.15.4 in un involucro metallico, verificare che l'antenna non sia installata all'interno dell'alloggiamento.

Comunicazione wireless

Periodo di comunicazione per sensori ambientali (s)

Il periodo di comunicazione definisce la durata (in secondi) in cui ciascun dispositivo wireless invia i dati a Panel Server. Ciò vale solo per i dati in tempo reale e non per gli allarmi immediatamente notificati in caso di evento.

NOTA: Il periodo di comunicazione, se viene ridotto, può potenzialmente influire sulla stabilità della rete wireless e l’indicatore di qualità radio potrebbe risultare degradato. Come standard, Panel Server ha un valore predefinito definito per ogni famiglia di dispositivi wireless.

Il periodo di comunicazione può essere adattato come segue, se necessario:

  1. Selezionare il periodo di comunicazione richiesto dall'elenco Periodo di comunicazione.

  2. Applicare i valori selezionati.

  3. Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando Salva.

Periodo di comunicazione per dispositivi di controllo (s)

Periodo di comunicazione per i dispositivi di energia

Occupazione della rete

Indica l'occupazione della rete come una percentuale.

???

Gestione dei dispositivi wireless

Disaccoppia tutti i dispositivi

Consente di rimuovere tutti i dispositivi wireless collegati a Panel Server.

Impostazioni di rilevamento dei dispositivi wireless

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Impostazioni Descrizione Software EPC Pagine Web
Rilevamento Elenco selettivo

Consente di rilevare un elenco selettivo di dispositivi wireless da collegare a Panel Server.

Stato rilevamento

Indica lo stato di rilevamento dei dispositivi sulla rete wireless:

  • Inattivo: rilevamento dispositivo inattivo.

  • In corso: rilevamento dispositivi in corso

  • Fatto: il rilevamento dei dispositivi viene eseguito.

Dispositivi rilevati

Identificazione dei dispositivi wireless rilevati con tipo, nome e modello di dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?