Comunicação IEEE 802.15.4
Apresentação
Num sistema EcoStruxure onde os dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 estão ligados a um Panel Server, estes dispositivos sem fios são necessários para resistir aos níveis CEM de acordo com a norma IEEE 802.15.4 para um desempenho adequado do dispositivo. Para obter detalhes sobre os dispositivos sem fios Schneider Electric IEEE 802.15.4 suportados, consulte as Panel Server notas relevantes da versão do firmware:
-
DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de versão do firmware
-
DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de versão do firmware
-
DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de versão do firmware
![]() |
---|
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
ELÉTRICO
Utilize apenas comunicação IEEE 802.15.4 com ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ e outros dispositivos
qualificados.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
Os dispositivos de comunicação sem fios IEEE 802.15.4 fornecem uma solução de medição compacta e de elevada densidade com vários dados precisos para sistemas de edifícios. Estes dispositivos sem fios podem enviar o fator de temperatura, humidade, energia, potência, corrente, tensão e potência para o Panel Server.
Os dispositivos sem fios estão ligados a jusante ao Panel Server.
O número máximo de dispositivos sem fios que podem ser ligados a um Panel Server está indicado em pormenor no tópico relacionado.
O Panel Server Advanced pode ser ligado a uma antena IEEE 802.15.4 externa para expandir a rede sem fios.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.
Definir os parâmetros
A função de comunicação IEEE 802.15.4 é definida da seguinte maneira:-
Com o software EcoStruxure Power Commission
-
Nas páginas Web do Panel Server, em
Definições de configuração
![]() |
---|
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO OU ALTERAÇÃO
DA FUNCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Quando instalar um Panel Server num recinto metálico e ligá-lo a uma antena IEEE
802.15.4 externa, não instale esta antena no recinto.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
O funcionamento correto dos dispositivos de proteção instalados num recinto metálico pode ser alterado por um elevado nível de energia de transmissão de radiofrequência de rede IEEE 802.15.4.
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro | Definições | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|---|
Definições de rede sem fios | Ativação sem fios |
Permite ativar/desativar a emissão sem fios do Panel Server (desativado por predefinição). |
✔ | ✔ |
Modo de canal |
Permite especificar como o canal IEEE 802.15.4 é selecionado:
|
✔ | ✔ | |
Canal |
Introduza o número do canal. |
✔ | ✔ | |
Seleção de antena |
Permite selecionar o tipo de antena IEEE 802.15.4 utilizada na arquitetura:
|
✔ | ✔ | |
Potência de saída |
O nível de potência de saída não pode ser alterado se for utilizada a antena interna ou ambas as antenas (internas e externas). Potência de saída só pode ser definida se for ligada uma antena IEEE 802.15.4 externa a um Panel Server Advanced:
NOTA: Se instalar um Panel Server a uma antena IEEE 802.15.4 externa num recinto metálico,
verifique se a antena não está instalada no recinto.
|
✔ | ✔ | |
Comunicação sem fios |
Período de comunicação para sensores de ambiente (s) |
O período de comunicação define o período de tempo (em segundos) que cada dispositivo sem fios envia dados para o Panel Server. Isto aplica-se apenas a dados em tempo real e não a alarmes que são imediatamente notificados em caso de evento.
NOTA: Se o período de comunicação for reduzido, pode ter
impacto na estabilidade da rede sem fios e o indicador de qualidade
de rádio pode deteriorar-se. Como padrão, o Panel Server tem um valor predefinido especificado para cada família
de dispositivos sem fios.
O período de comunicação pode ser adaptado do seguinte modo, se necessário:
|
✔ | ✔ |
Período de comunicação dos dispositivos de controlo |
||||
Período de comunicação para dispositivos relacionados com energia (s) |
||||
Ocupação de rede |
Indica a ocupação da rede como percentagem. |
???
|
✔ | |
Gestão de dispositivos sem fios |
Remover todos os dispositivos |
Permite remover todos os dispositivos sem fios ligados ao Panel Server. |
✔ |
✔ |
Definições de deteção de dispositivos sem fios
A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.
Parâmetro | Definições | Descrição | Software EPC | Páginas Web |
---|---|---|---|---|
Deteção | Lista seletiva |
Permite detetar uma lista seletiva de dispositivos sem fios que vão ser ligados ao Panel Server. |
✔ |
✔ |
Estado de deteção |
Indica o estado da deteção de dispositivos na rede sem fios:
|
– | ✔ | |
Dispositivos detetados | – |
Identificação dos dispositivos sem fios detetados com tipo de dispositivo, nome e modelo. |
✔ |
✔ |