Entfernen von Wireless-Geräten über die Webseiten
Einführung
Halten Sie sich zum Entfernen eines oder mehrerer Wireless-Geräte über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten an die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren, sofern zutreffend:
-
Entfernen aller verbundenen Wireless-Geräte
-
Entfernen eines verbundenen Wireless-Geräts
-
Erzwingen der Entfernung eines oder mehrerer verbundener Wireless-Geräte
Für einige Wireless-Geräte existiert eine lokale Methode zum Entfernen der Geräte. Informationen hierzu finden Sie in der Kurzanleitung des jeweiligen Geräts. Für Wireless-Anzeigehilfsgeräte für die ComPacT NSX- und ComPacT NSXm-Leistungsschalter beispielsweise siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: NNZ8882801
Verfahren zum Entfernen aller Wireless-Geräte
-
Navigieren Sie zu
, um die Liste der erkannten Wireless-Geräte anzuzeigen. -
Klicken Sie im Bereich Verwaltung drahtloser Geräte auf die Schaltfläche Alle Geräte löschen.
Ergebnis: Es wird eine Meldung mit der Aufforderung angezeigt, das Entfernen der Wireless-Geräte aus der Konfiguration zu bestätigen.
HINWEIS: Wenn die Liste der erkannten Wireless-Geräte Exiway Link-Geräte enthält, wird eine Popup-Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Entfernen aller Geräte möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert. Siehe „Entfernen von Exiway Link-Geräten“ für weitere Informationen.HINWEIS: Zum Entfernen von ZBRT-Geräten siehe das Verfahren zum Entfernen eines ZBRT-Drucktasters. -
Klicken Sie auf Ja, um den Entfernungsprozess für alle Geräte im Panel Server-System zu starten.
-
Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt der Befehlsausführung an. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollständig gefüllt ist, was darauf verweist, dass alle Wireless-Geräte einen Entfernungsbefehl erhalten haben. Die Dauer des Prozesses hängt vom Gerät ab. Es kann bis zu 10 Minuten dauern.
Ergebnis: Sobald ein Wireless-Gerät erfolgreich entfernt wurde, wird es nicht mehr in der Liste der erkannten Wireless-Geräte angezeigt.
Verfahren zum Entfernen eines Wireless-Geräts
-
Navigieren Sie zu
, um die Liste der erkannten Wireless-Geräte anzuzeigen. -
Wählen Sie das Gerät aus, das aus der Konfiguration entfernt werden soll.
-
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts auf der Webseite.
HINWEIS: Wenn es sich bei dem ausgewählten Gerät um ein Exiway Link-Gerät handelt, wird eine Popup-Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Entfernen dieses Geräts Auswirkungen auf andere Geräte im selben Netzwerk haben kann. Siehe „Entfernen von Exiway Link-Geräten“ für weitere Informationen.HINWEIS: Zum Entfernen von ZBRT-Geräten siehe das Verfahren zum Entfernen eines ZBRT-Drucktasters. -
Klicken Sie auf Ja, um den Entfernungsvorgang zu starten.
-
Warten Sie, bis der Entfernungsvorgang abgeschlossen ist. Die Dauer des Prozesses hängt von den Geräten ab. Es kann bis zu 10 Minuten dauern.
Ergebnis: Sobald das Wireless-Gerät erfolgreich entfernt wurde, wird es nicht mehr in der Liste der erkannten Wireless-Geräte angezeigt.
Verfahren zum Entfernen eines XB5R-Senders (ZBRT)
-
Navigieren Sie auf den Webseiten zu
, um die Liste der erkannten Wireless-Geräte anzuzeigen. -
Verbinden Sie das ZBRZ1-Inbetriebnahmemodul mit dem ZBRT-Drucktaster.
. -
Drücken Sie sofort die Schaltfläche am ZBRZ1-Inbetriebnahmemodul sechs Mal zur Außerbetriebnahme des Geräts.
-
Warten Sie 30 Sekunden.
Wenn sich das Gerät nach wie vor in der Liste der erkannten Wireless-Geräte befindet, fahren Sie mit dem folgenden Verfahren fort.
-
Wählen Sie den ZBRT-Drucktasteraus, der aus der Konfiguration entfernt werden soll.
-
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts auf der Webseite.
-
Klicken Sie auf Ja, um den Entfernungsvorgang zu starten.
Ergebnis: Die Status des Geräts wird als Entfernen angezeigt.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Forcieren entfernen.
Verfahren zum Erzwingen der Entfernung von Wireless-Geräten
Es ist möglich, dass das Entfernen eines oder mehrerer Geräte scheitert, wenn ein Gerät nicht mit Strom versorgt wird oder außer Betrieb ist. Wenn ein Gerät 10 Minuten nach Beginn des Entfernungsvorgangs nicht entfernt wurde, wird der Status Entfernen in der Liste der erkannten Geräte rot angezeigt. Sie können das Entfernen eines Geräts aus dem Panel Server-System erzwingen.
Um das Entfernen eines Geräts unter Forcieren entfernen.
zu erzwingen, wählen Sie das betreffende Gerät aus und klicken Sie auf die SchaltflächeErgebnis: Sobald das Wireless-Gerät erfolgreich aus der Konfiguration des Panel Server entfernt wurde, wird es nicht mehr in der Liste der erkannten Geräte angezeigt.
Wenn Sie das per Erzwingen entfernte Gerät mit einem neuen Panel Server erkennen möchten, setzen Sie das Gerät zurück und schalten Sie es aus.