DOCA0172DE-14

Anhang C: Indikatoren für das Wireless-Gerätenetzwerk

Die folgende Tabelle beschreibt die Netzwerkindikatoren der Wireless-Geräte.

Informationstyp Beschreibung

RSSI

Zeigt den Leistungspegel des Wireless-Signals an.

  • Gut: 0 bis -65 dbm

  • Durchschnittlich: -65 bis -75 dbm

  • Schlecht (mit Ausfallrisiko): < -75 dbm

LQI

Zeigt die Messung der Stärke und/oder der Qualität der empfangenen Frames an.

HINWEIS: Es wird empfohlen, diesen Indikator als Hauptindikator für die Akzeptanz heranzuziehen.

PER

Zeigt das Verhältnis der Pakete, die kein Ziel erreichen, zur erwarteten Gesamtanzahl an Paketen an. Das Verhältnis wird als Prozentsatz ausgedrückt.

Die Berechnung des PER-Indikators (Paketfehlerrate) hängt vom Indikatortyp ab:

  • Geräteanzeige: Vom Gerät bereitgestellt.

  • Panel Server Anzeige: In einem 10-minütigen Sliding Window berechnet und alle 30 Sekunden aktualisiert.

  • Link Anzeige: Anzeige des höheren der beiden vorherigen Indikatoren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?