DOCA0172FR-13

Appariement non sélectif d'appareils sans fil

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission propose une fonction d'appariement non sélectif des appareils sans fil qui permet à l'EcoStruxure Panel Server de détecter tous les appareils sans fil du réseau et en cours d'appariement. Grâce à cette fonction, vous pouvez apparier un grand nombre d'appareils sans fil à la fois.

Procédure

Pour mettre en service l'EcoStruxure Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, procédez comme suit :

  1. Vérifiez que les appareils sans fil qui seront ajoutés au projet EcoStruxure Panel Server sont sous tension.

  2. Connectez l'EcoStruxure Panel Server au PC (reportez-vous à la section Connexion au réseau Ethernet).

  3. Lancer le logiciel EcoStruxure Power Commission.

  4. Sur la page d'accueil de l'EcoStruxure Panel Server, cliquez sur le bouton CONNECTER AU PRODUIT.

    Résultat : Lorsque l'EcoStruxure Panel Server est connecté, les paramètres de connexion (adresse IP et adresse de l'EcoStruxure Panel Server) s'affichent.

  5. Pour ajouter des appareils sans fil, cliquez sur la fiche Ajouter des produits sans fil.

  6. Pour rechercher automatiquement tous les appareils sans fil disponibles dans la plage de l'EcoStruxure Panel Server, cliquez sur la fiche Détection automatique. Attendez que les appareils sans fil soient détectés et affichés dans la liste des appareils.

    NOTE: Lors de la première connexion au réseau IEEE 802.15.4, l'opération prend 21 secondes de plus, le temps d'activer la communication et de sélectionner automatiquement le canal (reportez-vous à la section Paramètres).

  7. Localisez un appareil dans un tableau de distribution en cliquant sur l'icône correspondante.

    Résultat : La boîte de dialogue Localiser produit s'affiche et l'appareil sans fil associé clignote en vert dans le tableau de distribution.

  8. Une fois l'appareil identifié, cliquez sur ARRETER LE CLIGNOTEMENT pour qu'il arrête de clignoter.

  9. Cliquez sur CONFIRMER pour continuer.

  10. Configurez les paramètres propres à chaque appareil sans fil.

  11. Chargez les informations renseignées et d'appariement de l'EcoStruxure Panel Server dans l'EcoStruxure Panel Server en cliquant sur le bouton IMPORTER CONFIG DANS LE PROJET.

  12. Confirmez pour continuer.

    Résultat : Le message Ecriture dans le projet réussie s'affiche lorsque vous avez terminé.

  13. Cliquez sur l'EcoStruxure Panel Server dans le schéma de communication de la VUE COMMUNICATION.

  14. Enregistrez les paramètres de l'EcoStruxure Panel Server dans le projet en cliquant sur le bouton APPLIQUER AU SERVEUR.

    Résultat : Le message Write to project successful s'affiche à la fin de l'opération.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?